This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLP4710LC:我们是否可以在 PCB 上焊接 DLP4710LC

Guru**** 670830 points
Other Parts Discussed in Thread: DLP4710LC
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1263684/dlp4710lc-can-we-solder-dlp4710lc-on-pcb

器件型号:DLP4710LC

您好!

在我的当前设计中、我将通过一个连接器和一个连接器来使用 DMD IC、

我可以把它焊接在 PCB 上吗? DMD 芯片是否可以进入回流机进行焊接?

如有需要、请分享 DMD IC DLP4710LC 的焊接曲线

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shyam、您好!

    欢迎回到 E2E 论坛。 感谢您继续使用我们的服务!

    不应将 DMD 直接焊接到 PCB 上。 虽然不建议这么做、但是柔性电缆连接器可以焊接到 PCB 上。 然后可以将 DMD 安装到柔性电缆连接器上、电缆的背面为。

    此致!

    麦克斯因

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否解释一下为什么 DMD 不能焊接在 PCB 上 ?

    此外、我不理解您建议的柔性连接器的概念、您可以用图片格式来表示它、还是提供一些您推荐的参考设计。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shyam、您好!

    无法将 DMD 焊接到 PCB 上、因为 DMD 无法承受焊接时所用的温度。 DMD 必须通过插入器进行机械安装。  

    我们没有任何我所说的不是我们设置系统的柔性电缆连接器安装示例。 但是、此处提供了一个 可在 TI.com 上找到的方框图设计 、其中详细说明了如何创建 DMD、柔性电缆和 PCB 连接。 此图中的 DMD 位于光学引擎内。

    此致!

    麦克斯因