This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLPDLCR4710EVM-G2:IT'未运行

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: DLPDLCR4710EVM-G2, DLPC3439, DLP4710EVM-LC

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1262254/dlpdlcr4710evm-g2-it-s-not-running

器件型号:DLPDLCR4710EVM-G2
主题中讨论的其他器件: DLPC3439DLP4710EVM-LC

您好!

DLPDLCR4710EVM-G2有问题、它无法运行。 如何修复? 或者它是否有缺陷?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、用户:

    欢迎来到 E2E 论坛,感谢您关注 DLPRegistered技术。

    请尝试通过 DLP LightCrafter Display GUI 使用最新的 DLPC3439固件版本7.7.1重新刷新 EVM。 对 EVM 进行回流焊时、仅切换 SW28、而不按 SW21。 然后、检查 EVM 是否会投射正常的启动界面。  

    此致、

    洛里  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复。

    我们已根据您的建议通过 GUI 完成固件更新。  我们在 GUI 上收到了"Complete"消息、但 GUI 仍未运行。

    您能给我们其他解决问题的建议吗? 谢谢你。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、用户:

    您能否共享 GUI 信息页面的屏幕截图以检查固件版本是否已更新?  

    您是否仅在购买 EVM 后即开即用时才发现此问题? 在发现此问题之前、您是否使用 EVM 做了一些实验? 如果是、您能否分享您已完成的步骤?

    此致、

    洛里  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lori:

    以下是答案。

    您能否共享 GUI 信息页面的屏幕截图以检查固件版本是否已更新?  

    -->更新固件后,它仍然显示相同。

    顶面是"EVM 状态:已连接、已关闭"、 无法从 GUI 页面读取4710信息、如下面的屏幕截图所示。  

    此外、在"Firmware"选项卡上、弹出消息会显示无法检测到 EVM 类型。 我们按下[继续]、但仍然没有任何变化。

    您是否仅在购买 EVM 后即开即用时才发现此问题? 在发现此问题之前、您是否使用 EVM 做了一些实验? 如果是、您能否分享您已完成的步骤?

    -->是的,当我购买了这款 EVM 之后,它就立即开箱了。 投影仪从未被操作过一次。

    是否有可能在检验后将其退还给 TI 并发送给我们?  

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、用户:

    感谢您提供的信息!

    在这种情况下、我建议您通过 光控制 GUI 使用最新固件版本7.7.1重新刷写 EVM 、并选择 DLP4710EVM-LC 作为 EVM 选项。 重新刷写 EVM 时、 仅切换 SW28、而不按 SW21。

    如果上述方法仍然无法解决问题、我注意到 INTZ LED 保持亮起、这意味着检测到故障情况。 这可能与硬件问题有关。  

    如果 EVM 仍在保修期内、则 EVM 的保修期为90天、请请求 RMA。

    此致、

    洛里  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lori:

    1. 固件7.7.1更新已完成

    2-1.  固件7.7.1更新后、仍无法开机(! EVM 状态:已连接、断电)、无法识别 GUI 上的 EVM。

    2-2. 按"Get"(获取)按钮时、获取视频信息错误! 将弹出消息。

    3.(从照片2-2.) 按下"Get"(获取)按钮后、[Debug]选项卡-[Event Viewer](事件查看器)会显示"Error"(错误)和"Warning"(警告)。

    4.[调试]选项卡-[连接]显示 DLP4710EVM-LC 已连接。

    我们还可以尝试更多其他功能吗?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick、

    我需要查看是否有任何你可以尝试的东西、如果我有更多信息、可以与您联系。

    此致、

    洛里  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick、

    在这种情况下、如果 EVM 符合保修标准、请申请 RMA。  

    此致、

    洛里