This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLPC3438:如何将图像刷写到 SMT 之前未闪烁任何内容的 DLP 板?

Guru**** 670930 points
Other Parts Discussed in Thread: DLPC3438, DLP3010, DLPA3005
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1262196/dlpc3438-how-to-flash-an-image-to-a-dlp-board-which-flash-nothing-before-smt

器件型号:DLPC3438
主题中讨论的其他器件: DLP3010DLPA3005

您好!

  我开发了一个 DLP3010/DLPC3438/DLPA3005电路板、连接了 dlpc 和 it6801的 i2c 接口已打开、可以与其他电路板/工具通信。  我的问题是、在 SMT 之前所有 IC 都没有刷写任何图像/固件、如果要将映像刷写到该板上、我该怎么办?  希望能尽快收到您的来信、提前感谢!

BR,

许信哲

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jeff、您好!

    您共享的图像不可见、并且链接不起作用。 您可以重新发送吗?

    此致、

    洛里  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lori:

         我没有上传任何图像, soryy 让你感到困惑。

    此致、

    杰夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jeff、您好!

    没问题。 您是否愿意继续演示?

    此致、

    奥斯汀

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Austin:

       在组装此闪存 IC 之前、我应该先将固件写入 norFlash。   我的问题是、所有 IC 在组装之前都没有收到任何固件、如果要通过 I2S 或 SPI 将映像刷写到该电路板、该怎么办?   

    此致、

    杰夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、用户:

    我不确定我是否正确理解了您的问题。  

    如果您要对 DLPC3438进行编程、并且设计板上有 USB 端口、那么您应该能够使用 DLP LightCrafter Display GUI 通过固件选择器工具对控制器进行编程。  

    您还可以选择使用 SOIC 夹来刷写 SPI 器件。  有关损坏的器件、请参阅[FAQ]具有 SOIC 夹子的 SPI 闪存器件指南。  

    此致、

    洛里  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lori:

       此 PCB 板不包含 USB 桥来降低成本、因此第一种方法不起作用。 第二种方法,你认为是有点复杂,因为我把闪存关闭,用固件到芯片,再组装 IC。   是否有任何欧姆特便利的方法? 是否有通过 JTAG 或 IIC 进行更新的方法?   

    此致、

    杰夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jeff、您好!

    闪存器件只有一个 SPI 接口。 这可以使用 Lori 提到的 DLPC GUI 通过控制器访问。 但是、此方法需要一个能够引导的 DLPC。

    第二种方法不应要求移除闪存器件。  只要 PCB 未通电、夹子就可以使用焊接到 PCB 上的器件。

    遗憾的是、除了上述两种方法外、我们无法提供更简单的方法。

    此致、

    奥斯汀