主题中讨论的其他器件: DLP3010、 DLPA3005
您好!
我开发了一个 DLP3010/DLPC3438/DLPA3005电路板、连接了 dlpc 和 it6801的 i2c 接口已打开、可以与其他电路板/工具通信。 我的问题是、在 SMT 之前所有 IC 都没有刷写任何图像/固件、如果要将映像刷写到该板上、我该怎么办? 希望能尽快收到您的来信、提前感谢!
BR,
许信哲
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我开发了一个 DLP3010/DLPC3438/DLPA3005电路板、连接了 dlpc 和 it6801的 i2c 接口已打开、可以与其他电路板/工具通信。 我的问题是、在 SMT 之前所有 IC 都没有刷写任何图像/固件、如果要将映像刷写到该板上、我该怎么办? 希望能尽快收到您的来信、提前感谢!
BR,
许信哲
您好、用户:
我不确定我是否正确理解了您的问题。
如果您要对 DLPC3438进行编程、并且设计板上有 USB 端口、那么您应该能够使用 DLP LightCrafter Display GUI 通过固件选择器工具对控制器进行编程。
您还可以选择使用 SOIC 夹来刷写 SPI 器件。 有关损坏的器件、请参阅[FAQ]具有 SOIC 夹子的 SPI 闪存器件指南。
此致、
洛里