This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLPC3478:个人管理 DLP 固件版本

Guru**** 1550980 points
Other Parts Discussed in Thread: DLP3010, DLPC3478, DLPA2005
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1264254/dlpc3478-personally-manage-the-dlp-firmware-version

器件型号:DLPC3478
主题中讨论的其他器件:DLP3010、、 DLPA2005

你好。 我使用的是 DLPC3478+DLPA2005+DLP3010。

基于当前的 EVM 固件版本8.0.1、我们使用可更改起始电流调整和图形数据文件(二进制)的自定义固件。

我希望亲自管理默认固件版本8.0.1以外的版本。 这是可行的吗? (这并不意味着更改默认固件版本。)

例如、我要将固件版本保存到另一个地址。

如果可能,有什么办法吗?

请回答我的问题。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、用户:

    您可以使用 光控制 GUI ->编辑固件工具修改闪存映像中的设置。 此工具允许用户自定义默认闪存映像、并且您可以选择 要保存的自定义映像文件的名称和位置。  

    请参阅 DLP 显示和光控制 EVM GUI 工具用户指南

    此外、请将固件更新到最新版本9.0.1、并使用最新的光控制 GUI 版本3.2.0.6创建自定义映像文件。  

    此致、

    洛里  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好。

    您提到的方法只是简单地意味着编辑固件。
    当然我知道如何使用下面的函数。
    你似乎误解了我的问题。
    我希望将自定义固件版本信息存储在特定的存储器区域中。
    但是、Edit Firmware Tool 中似乎没有此类功能。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yongjin:

    GUI 无法将固件映像存储在不同的存储器位置。

    此外、您从何处获得自定义固件?  

    此致!

    麦克斯因