This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLP4500:从 GUI 上传固件时出现问题

Guru**** 1135610 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1265842/dlp4500-issue-uploading-firmware-from-the-gui

器件型号:DLP4500

您好!

我最近开始在 Windows 10上使用 DLP Lightcrafter 4500、并尝试使用 GUI 更新固件。 但是、每次我尝试上传固件时、都会收到""Unable to open FlashDeviceParameters.txt"错误。  

当我浏览这些文件时、我可以在 GUI 发布文件夹下找到 FlashDeviceParameters.txt 文件

在这种情况下、问题可能是什么?如何解决?

我猜是、当使用 GUI 更新固件时、它在错误的位置搜索 FlashDeviceParameters.txt 文件。 该文件应放在哪里?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Abhijan:

    欢迎来到 E2E 论坛、我们希望能帮助您解决您的问题。  

    我建议尝试从这里安装最新版本4.4.1的 GUI: https://www.ti.com/tool/DLPLCR4500EVM 

    使用最新版本的 GUI、我可以加载固件映像而不会出现任何问题。  

    谢谢。

    亚历克斯·陈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢! "你给我打电话。"

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不客气! 我们随时乐意为您提供帮助。