请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DLP4500 您好!
我最近开始在 Windows 10上使用 DLP Lightcrafter 4500、并尝试使用 GUI 更新固件。 但是、每次我尝试上传固件时、都会收到""Unable to open FlashDeviceParameters.txt"错误。
当我浏览这些文件时、我可以在 GUI 发布文件夹下找到 FlashDeviceParameters.txt 文件
在这种情况下、问题可能是什么?如何解决?
我猜是、当使用 GUI 更新固件时、它在错误的位置搜索 FlashDeviceParameters.txt 文件。 该文件应放在哪里?