This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLP9500:DLP9500

Guru**** 2673945 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1262434/dlp9500-dlp9500

器件型号:DLP9500

我们 得到了 DMD、发现激光点变形到椭圆点。 然而、当他们使用之前完全相同的 DMD 时、这个光点是圆的。

那么、我们想知道 在停止 状态时、是否对所有平坦状态微镜结合的整个平面的平坦度性能进行了一些测试 ?

或者,当出现这个问题时,您可以推荐我们如何解决这个问题吗?

感谢您的支持。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    黄先生、您好!

    我需要澄清一些事项:

    • 这是完全相同的 DMD 还是相同的器件型号、但不同的 DMD?
    • 两种情况下的入射角是否相同?
    • 这是同一个激光器吗?
    • DMD 正在运行还是已停止?
    • 你碰巧有以前的照片和从现在开始的图片吗?

    镜片平坦度的变化不会考虑您所描述的内容。

    菲齐克斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fizix:

    是的、这两个 DMD 完全相同、还可在停止状态下用于完全相同的系统。 我们认为它应该就像一个镜一样。

    因此、我们感到困惑、我们检查一下较新的版本似乎功能良好。

    请附上这些图片。 谢谢!

    较旧的一个

    较新的版本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    黄先生、您好!

    感谢你的评分  这是打开单个像素的图像吗?

    这看起来像是一个没有收敛光学器件的远场图像。  是这样吗?

    就该问题、我想咨询我们的光学器件团队。  请在几个工作日内获取他们的意见。

    菲齐克斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fizix:

    是的、这些图像已调制。

    在这里,我分享一些其他图片如下。

    较旧的、远区域

    较旧的、近场

    较新的、远场

    较新的,近场

    我们还使用一个镜而非 DMD 来检查关断状态下的激光点。

    镜片、

    所以、图像失真似乎非常糟糕。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    黄先生、您好!

    再次感谢您发送编修。

    现在、让我向光学元件团队咨询这方面的情况。

    菲齐克斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fizix:

    如何解决这个问题? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    黄先生、您好!

     他们还在研究这个问题。  我今天将再次向他们提出问题。  

    菲齐克斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    黄先生,您好!

    光学团队指示此处没有足够的信息来进行任何重要评估。  他们要求提供以下信息:

    • 请分享光学系统、激光波长以及照明的 f/#和 AOI。
    • 他们指的是什么停止状态?  后视镜是否平坦?  这完全开启状态吗?
    • 照明了多少个 DMD 有源微镜阵列?  只需要一个镜片?  如果不是、有多少个镜片?
    • 如果镜片阵列正在进行子照明、请尝试照亮镜片阵列的不同部分、然后查看结果是否相同。
    • 交换 DMD 时、远字段是否在同一位置?
    • DMD 上的序列号是什么、哪个是"好"、哪个是"坏"。
    • DMD 具有很多容差堆叠、包括阵列到安装基准的平面度以及镜片倾斜角的变化、这种变化因器件而异、并且随阵列而异。  此部件的机械 ICD 将显示机械基准、并包含阵列平面度和位置的容差。
    • 应用是什么?
    • 什么是"近场"位置。  这是 DMD 镜像的图像吗?  

    如果您不愿在公共论坛中分享这些信息、请向我发送朋友邀请、以便我们可以通过私人消息进行联系。

    菲齐克斯