This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLPC3436:从 FPGA_P1P8V 到 RESETZ 的延迟

Guru**** 1979755 points
Other Parts Discussed in Thread: DLPC3436, DLPA2005, DLPA3000
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1267019/dlpc3436-the-delay-from-fpga_p1p8v-to-resetz

器件型号:DLPC3436
主题中讨论的其他器件: DLPA2005DLPA3000

我的客户正在使用 DLPA2005开发 DLPC3436、上电时序要求在 FPGA_1.8V 之后复位应至少10ms。  数据表上的上电时序来自 DLPA3000、我对符合 DLPA3000时序要求的 DVH 板进行了测试。 但是、在我们使用 DLPA2005的 EVM 板上、延迟仅为大约2ms。 我的客户注意到了这一点、我们发现 TPS22929带来了大约6ms 的延迟(我们 EVM 上的设计相同)。 尽管我们移除了 TPS22929、但延迟仅为7ms 左右。 是否应严格遵守此时序要求?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sophie、您好!

    DLPC3436 上电时序图如下所示。 由于 FPGA 启动逻辑的原因、FPGA_RESETZ 和 FPGA_RDY 之间的时间是1.5s。 T3是 RESETZ 失效的点、指示控制器自动初始化例程开始。 为了确保正常运行、此图中的每个时序都应准确地反映在客户的系统中。

    您在随附的图像中提到了哪个时序图、其中显示 RESETZ 和 FPGA_1.8V 之间的10ms 延迟? 在哪里可以找到该图?

    此致!

    麦克斯因

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Maxine。 我没有注意到数据表有一些更新。 这张图片来自旧版本、但现在无关紧要。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sophie、您好!  

    不用客气。 很高兴我能提供帮助。

    此致!

    麦克斯因

x 出现错误。请重试或与管理员联系。