This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLPC7540EVM

Guru**** 675400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1265901/dlpc7540evm

有人能告诉我从何处下载 DLP Composer?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi LH Ji、

         感谢您对 DLP Composer 的关注、如果您已经在 TI.com 中注册、您能否说明一下。 此外、您能否指定 有关您正在尝试开发的公司名称和应用程序的更多信息。 这些详细信息 可以帮助我们 更好地为您服务。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已经在 TI 通过 lh.ji@instec.com 注册。  我在科罗拉多州博尔德的 Instec Inc 工作、 www.instec.com

    我们需要制造一个液晶光束换挡器、此换挡器可以替代与 DLP 一起使用的机械传动器以提高分辨率。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 LH Ji:

        我们将把您的请求转发给相关团队、并尽快向您提供最新信息。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi LH Ji、

        我们的业务代表将很快通过电子邮件直接与您联系 我们目前正在关闭此主题。