This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLPDLCR471TPEVM:去除投影透镜以适应显微镜

Guru**** 669750 points
Other Parts Discussed in Thread: DLPDLCR3310EVM, DLPDLCR230NPEVM, DLPDLCR471TPEVM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1255265/dlpdlcr471tpevm-removing-the-projection-lens-in-order-to-adapt-to-a-microscope

器件型号:DLPDLCR471TPEVM
主题中讨论的其他器件:DLPDLCR230NPEVM、DLPDLCR3310EVM

您好!

我的问题是是否可以从 EVM 上移除投影透镜以便使用我自己的透镜直接访问 DMD。

是否可以、不用太多麻烦?

我之前使用的是 Light Crafter EVM2000和 DLPDLCR230NPEVM。 有时疼痛,有时容易..

您知道  DLPDLCR471TPEVM 和 DLPDLCR3310EVM 的 相关信息吗?

此致!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、用户:

    请允许团队有时间查看您的请求。 我们下周能与您联系。

    此致!

    约翰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John:

    谢谢你的答复。

    一周了、有什么更新吗?

    此致!

    查尔斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Fosseprez:

    我们目前正在与我们的光学专家进行交流 、最迟将在未来几天内为您提供答案。 非常感谢您的耐心。

    此致!

    麦克斯因

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Fosseprez:

    我们的光学专家与我们分享了一条消息、即投影透镜的底部应该有4颗螺钉用于固定透镜。 拧下4颗螺钉、然后投影透镜脱落。 一些 EVM 在将投影透镜连接到引擎的地方具有胶带或 RTV、从而在投影透镜周围形成密封、防止灰尘进入引擎内部。 还需要剪切或取下胶带或 RTV 以移除投影透镜。

    我附上了一篇关于 基于 DMD 的 LED 照明显微镜的论文、以了解更多信息。

    此致!

    麦克斯因

    e2e.ti.com/.../srep01116.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Maxine:

    感谢您的回复! 然后、我将继续测试。

    我有点担心我的系统的 F-stop 为了避免边缘的暴露(见问题:

    https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/281272/dlp-light-commander-into-the-microscope-zoom-lens-system

    https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/778580/dlpdlcr4710evm-g2-color-fringes-with-projection-lens-removed

    )

    有什么相关信息吗?

    感谢您的参考。

    我不认为这篇文章是非常有用的,因为尽管可爱的图,他们不提供太多的信息,他们的光学设置规格。

    我认为有很多更好的文献在这个主题,如果你有兴趣未来的查询,我可以提供给你。

    我应该已经说过、我将该器件用于光遗传学、而不是超分辨率显微镜。

    此致!

    查尔斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Charles、

    EVM 的 F-stop 通常为 F/1.7。 如果不了解系统的其他光学信息、就很难说理想的 F-stop 是什么。 您的布局、当前停下来、频谱、摄像头规格等是什么?

    边缘视觉伪影可能是直接成像 DMD 阵列时摄像机传感器出现锯齿导致的、这种效应类似于摩尔伪影。

    此致!

    麦克斯因

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Maxine:

    感谢您的答复。 很抱歉、我漏掉了、现在回复就行了。

    我不存在摄像头传感器和 DMD 阵列混叠问题。

    关于我的设置,我使用一些自制的东西,很难描述它是如何工作的,我仍然困惑,我不是一个光学的家伙。 但它太便宜了。

    从 DMD 到样品,我的光学布局是由一个廉价的显微镜物镜(4x 计划)和类似一个 Plossl 目镜的东西组成。  

    为了控制投影的清晰度、我在 DMD 附近的显微镜物体后面放置一个后场膜片。 但是,如果我把光圈闭得太近,我就会开始在投影上出现垂直带(通过眼睛可见)。 我认为这是因为我的磁场深度过大、我开始在 DMD 之前对光学系统成像。  

    注意:我还使用投影产生的光束、通过使用红色通道(以及样品后光学路径中的红色滤光片)在摄像头传感器上形成图像。

    查尔斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Charles、

    感谢您提供的信息。 我们正在与我们的光学专家进行咨询、并将在接下来的几个工作日内为您提供反馈。

    此致!

    麦克斯因

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Charles、

    由于 假期、我们遇到了一些延误。 非常感谢您的耐心!

    此致!

    麦克斯因

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Charles、

    关闭孔径时、这会减少光锥尺寸、并且不会捕获 DMD 的全均匀照明。 换句话说、您需要完整的 F/1.7来捕获由设计的照明所产生的均匀图像。

    您可能看到的频带是每个透镜阵列单元之间的间隙。 当您在大孔径(即 F/1.7)上进行足够的透镜阵列单元采样时、此结果将变得平滑。 但是、在小孔径中、您只能捕获少量透镜阵列单元、并可能看到这些频带出现。

    虽然投影仪未设计为此条件下运行、但我们建议在蝇眼阵列之后在照明中添加一个散射器。 虽然在 EVM 上可能难以访问该区域、但它将有助于使光在 DMD 上实现均质化和均匀性。

    此致!

    麦克斯因