主题中讨论的其他器件:DLPDLCR230NPEVM、DLPDLCR3310EVM 、
您好!
我的问题是是否可以从 EVM 上移除投影透镜以便使用我自己的透镜直接访问 DMD。
是否可以、不用太多麻烦?
我之前使用的是 Light Crafter EVM2000和 DLPDLCR230NPEVM。 有时疼痛,有时容易..
您知道 DLPDLCR471TPEVM 和 DLPDLCR3310EVM 的 相关信息吗?
此致!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我的问题是是否可以从 EVM 上移除投影透镜以便使用我自己的透镜直接访问 DMD。
是否可以、不用太多麻烦?
我之前使用的是 Light Crafter EVM2000和 DLPDLCR230NPEVM。 有时疼痛,有时容易..
您知道 DLPDLCR471TPEVM 和 DLPDLCR3310EVM 的 相关信息吗?
此致!
您好 Fosseprez:
我们的光学专家与我们分享了一条消息、即投影透镜的底部应该有4颗螺钉用于固定透镜。 拧下4颗螺钉、然后投影透镜脱落。 一些 EVM 在将投影透镜连接到引擎的地方具有胶带或 RTV、从而在投影透镜周围形成密封、防止灰尘进入引擎内部。 还需要剪切或取下胶带或 RTV 以移除投影透镜。
我附上了一篇关于 基于 DMD 的 LED 照明显微镜的论文、以了解更多信息。
此致!
麦克斯因
尊敬的 Maxine:
感谢您的回复! 然后、我将继续测试。
我有点担心我的系统的 F-stop 为了避免边缘的暴露(见问题:
)
有什么相关信息吗?
感谢您的参考。
我不认为这篇文章是非常有用的,因为尽管可爱的图,他们不提供太多的信息,他们的光学设置规格。
我认为有很多更好的文献在这个主题,如果你有兴趣未来的查询,我可以提供给你。
我应该已经说过、我将该器件用于光遗传学、而不是超分辨率显微镜。
此致!
查尔斯
您好 Maxine:
感谢您的答复。 很抱歉、我漏掉了、现在回复就行了。
我不存在摄像头传感器和 DMD 阵列混叠问题。
关于我的设置,我使用一些自制的东西,很难描述它是如何工作的,我仍然困惑,我不是一个光学的家伙。 但它太便宜了。
从 DMD 到样品,我的光学布局是由一个廉价的显微镜物镜(4x 计划)和类似一个 Plossl 目镜的东西组成。
为了控制投影的清晰度、我在 DMD 附近的显微镜物体后面放置一个后场膜片。 但是,如果我把光圈闭得太近,我就会开始在投影上出现垂直带(通过眼睛可见)。 我认为这是因为我的磁场深度过大、我开始在 DMD 之前对光学系统成像。
注意:我还使用投影产生的光束、通过使用红色通道(以及样品后光学路径中的红色滤光片)在摄像头传感器上形成图像。
查尔斯
您好 Charles、
关闭孔径时、这会减少光锥尺寸、并且不会捕获 DMD 的全均匀照明。 换句话说、您需要完整的 F/1.7来捕获由设计的照明所产生的均匀图像。
您可能看到的频带是每个透镜阵列单元之间的间隙。 当您在大孔径(即 F/1.7)上进行足够的透镜阵列单元采样时、此结果将变得平滑。 但是、在小孔径中、您只能捕获少量透镜阵列单元、并可能看到这些频带出现。
虽然投影仪未设计为此条件下运行、但我们建议在蝇眼阵列之后在照明中添加一个散射器。 虽然在 EVM 上可能难以访问该区域、但它将有助于使光在 DMD 上实现均质化和均匀性。
此致!
麦克斯因