This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLP 引擎光学引擎设计文件申请

Guru**** 1471450 points
Other Parts Discussed in Thread: DLP4500, DLPLCR4500EVM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1265597/request-for-design-file-of-dlp-engine-optical-engine

主题中讨论的其他器件:DLP4500DLPLCR4500EVM

尊敬的:

我是来自 MirTec 的 Jane。

我们正在使用 DLP4500、想要申请一个设计文件供您参考。

 型号:DLP4500 (0.45英寸 WXGA DMD)

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Jane,

    欢迎来到 E2E 论坛、我们希望能帮助您解决您的问题。

    如果您要查找常规 DLP4500设计文件、可在以下链接中查看 DLP4500-C350参考设计:

    https://www.ti.com/tool/DLP4500-C350REF

    如果您在讨论光学引擎、我们不能提供相关信息、因为光学引擎不是由 TI 和 iView 设计的。 您将不得不联系 iView 以获得有关光学引擎的更多信息。

    此致、

    亚历克斯·陈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,陈永辉

    感谢您的答复。  我知道我们不是 TI 做光学设计的。

    然而,我听到其他人,他们可以提供一个光学引擎文件(例如: XX.ZAR ),可以使用面板。

    如果可以实现信息共享、将其与当前使用的设计进行比较并分析改进情况会有所帮助。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Jane,

    我会再次与团队核实、但我不知道有任何光学引擎.ZAR 文件。

    您是否已拥有 DLPLCR4500EVM 并希望该产品的光学引擎设计用于分析和比较、还是想创建定制的光学引擎设计?  

    感谢您的耐心等待。

    此致、

    亚历克斯·陈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Jane,

    我与我的团队进行了检查、由于我们不设计光学引擎、因此我们没有 DLPLCR4500EVM 的光学引擎设计文件。  

    感谢您的参与、我将关闭此票证。

    此致、

    亚历克斯·陈