This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLPDLCR471TPEVM:更新映像失败、DLP EVM 现在无法运行

Guru**** 672920 points
Other Parts Discussed in Thread: DLP471TP, DLPDLCR471TPEVM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1255223/dlpdlcr471tpevm-failed-to-update-image-and-dlp-evm-does-not-work-now

器件型号:DLPDLCR471TPEVM
主题中讨论的其他器件:DLP471TP

您好!

  我从 TI.com 下载了 DLP471TP_EVM_v3.2.2_MCU_FW4.5.0.img、并 通过 USB 连接 DLP EVM GUI 3.1.0.7.exe、然后我选择 DLPDLCR471TPEVM 以及 USB 连接。    单击  更新固件按钮后,出现故障通知。 现在、DLP 可以进入引导加载程序模式、但如果单击"获取"按钮、则无法读取任何信息。 请提供帮助!

BR,

许信哲

  e2e.ti.com/.../Crash_5F00_2023_5F00_08_5F00_02_5F00_13_5F00_05_5F00_05.log

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jeff、您好!

    在 DLPDLCR471TPEVM 的产品页面上、有一个 EVM GUI 工具 UG。 如果转到第七页、应该有一个故障排除部分。

    如果不希望 GUI 在"Information"页面上进行连接、请转到左侧的"Debug"页面并建立连接。 此时应该会为您保存这些设置。  

    此致!

    约翰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John:

        有两个问题(可能只有一个):   

    Q1:  DLPDLCR471TPEVM 无法 获取任何参数 、但可以通过 USB 阱进行连接。

    Q2:   DLPDLCR471TPEVM  当然也不能更新映像。

        您能告诉我如何解决更新映像的问题吗?如果解决了此问题、所有问题都可以解决。 再次感谢您的帮助。

    Br、

    杰夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    请尝试在 DLPDLC-GUI 页面中将 GUI 更新到最新版本3.2.0.6 、并检查它是否可以解决您的问题。  

    此致、

    洛里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Lori,ć

       更新到 v3.2后, 它仍然不工作。   非常感谢您的建议。

    Br、

    杰夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jeff、  

    请尝试通过 J9跳线连接强制 EVM 进入引导保持模式、以更新固件。

    这将强制控制器进入引导保持模式并启用 USB 连接。 如果这样也不起作用、则表明您可能已损坏了固件的引导加载程序部分、在这种情况下、您必须通过 JTAG 接口刷写引导加载程序固件。  

    此致、

    马扬克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Mayank:

         强制 EVM 进入引导保持模式 无效。    请分享有关如何 通过 JTAG 接口和工具刷写引导加载程序固件的指导原则。 提前感谢!

    此致、

    许信哲

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jeff、您好!

    我们的服务器在过去两天里出现故障。 我们的团队现在正在对此进行研究、下周将提供您所需的指导。 感谢您的耐心。

    此致!

    麦克斯因

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Maxine:

        我在论坛中进行了搜索、并且 最终讨论了与更新引导加载程序相关的大多数主题。 所以,我们可以先交朋友吗?  感谢您的帮助。

    此致、

    杰夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jeff、您好!

    您能否说在尝试让 EVM 进入引导保持模式的过程中出现了什么问题? 这是错误消息还是硬件行为?

    此致、

    奥斯汀

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Austin:

         在发生该问题之后、我只想尝试刷写备份映像。 这是一条错误消息。

    此致、

    杰夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、用户:

    我们的团队将需要对此进行研究并与您联系。

    此致、

    洛里  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    以下是使用 BOOT_HOLD 跳线 J9将系统置于引导加载程序模式的说明。

    1.关闭 EVM 电源

    2.使用控制器将主机板上的 BOOT_HOLD 跳线 J9连接到

    3.在 PC 与 EVM 之间连接 USB 电缆以与 EVM GUI 进行通信

    4.为 EVM 上电并在 EVM GUI 中检查 Connection 状态

    5.如果能够看到连接、则尝试使用   TI.com 上提供的最新固件进行刷写

    仅当您无法进行通信时、才需要使用 JTAG 对引导加载程序进行编程。 有关更多信息、请参阅用户指南

    此致、

    阿克希尔