您好!
我正在尝试用 LightCrafter 4500控制软件配置 DLP4500。 我设置了我的图形序列、将其另存为解决方案、然后使用该解决方案创建了一个新的固件、这样我就不必再次设置序列。 我将该固件上传到了投影仪上、现在它自动进入图形模式、并在投影图形。 问题是 LightCrafter 4500控制软件无法再检测到投影仪。
我曾尝试过:
1) 1)重置投影仪(按下电路板上的重置按钮)
2) 2)重新启动投影仪(再次将其插入并关闭)
3)将投影仪置于待机模式并返回
4)拔下并重新插入我的 USB 连接
5)关闭控制软件并再次打开。
到目前为止,没有任何工作。
以下是我的.ini 文件供参考:
APPCONFIG.VERSION.SUBMINOR 0x0 ; APPCONFIG.VERSION.MINOR 0x0 ; APPCONFIG.VERSION.MAJOR 0x3 ; DEFAULT.FIRMWARE_TAG 0x0 ; DEFAULT.AUTOSTART 0x0 ; DEFAULT.DISPMODE 0x1 ; DEFAULT.SHORT_FLIP 0x0 ; DEFAULT.LONG_FLIP 0x0 ; DEFAULT.TRIG_OUT_1.POL 0x0 ; DEFAULT.TRIG_OUT_1.RDELAY 0xbb ; DEFAULT.TRIG_OUT_1.FDELAY 0xbb ; DEFAULT.TRIG_OUT_2.POL 0x0 ; DEFAULT.TRIG_OUT_2.WIDTH 0xbb ; DEFAULT.TRIG_IN_1.DELAY 0x1 ; DEFAULT.TRIG_IN_2.POL 0x0 ; DEFAULT.RED_STROBE.RDELAY 0xbb ; DEFAULT.RED_STROBE.FDELAY 0xbb ; DEFAULT.GRN_STROBE.RDELAY 0xbb ; DEFAULT.GRN_STROBE.FDELAY 0xbb ; DEFAULT.BLU_STROBE.RDELAY 0xbb ; DEFAULT.BLU_STROBE.FDELAY 0xbb ; DEFAULT.INVERTDATA 0x0 ; DEFAULT.TESTPATTERN 0x1 ; DEFAULT.LEDCURRENT_RED 0x97 ; DEFAULT.LEDCURRENT_GRN 0x78 ; DEFAULT.LEDCURRENT_BLU 0x7d ; DEFAULT.PATTERNCONFIG.PAT_EXPOSURE 0x208d ; DEFAULT.PATTERNCONFIG.PAT_PERIOD 0x208d ; DEFAULT.PATTERNCONFIG.PAT_MODE 0x3 ; DEFAULT.PATTERNCONFIG.TRIG_MODE 0x1 ; DEFAULT.PATTERNCONFIG.PAT_REPEAT 0x1 ; DEFAULT.PATTERNCONFIG.NUM_SPLASH 0x15 ; DEFAULT.SPLASHLUT 0x0 0x1 0x2 0x3 0x4 0x5 0x6 0x7 0x8 0x9 0xa 0xb 0xc 0xd 0xe 0xf 0x10 0x11 0x12 0x13 0x14 0x15 ; DEFAULT.PATTERNCONFIG.NUM_LUT_ENTRIES 0x41 ; DEFAULT.PATTERNCONFIG.NUM_PATTERNS 0x41 ; DEFAULT.SEQPATLUT 0x62808 0x22800 0x22804 0x62808 0x22800 0x22804 0x62808 0x22800 0x22804 0x62808 0x22800 0x22804 0x62808 0x22800 0x22804 0x62808 0x22800 0x22804 0x62808 0x22800 0x22804 0x62808 0x22800 0x22804 0x62808 0x22800 0x22804 0x62808 0x22800 0x22804 0x62808 0x22800 0x22804 0x62808 0x22800 0x22804 0x62808 0x22800 0x22804 0x62808 0x22800 0x22804 0x62808 0x22800 0x22804 0x62808 0x22800 0x22804 0x62808 0x22800 0x22804 0x62808 0x22800 0x22804 0x62808 0x22800 0x22804 0x62808 0x22800 0x22804 0x62808 0x22800 0x22804 0x62808 0x22800 0x22804 ; DEFAULT.LED_ENABLE_MAN_MODE 0x0 ; DEFAULT.MAN_ENABLE_RED_LED 0x0 ; DEFAULT.MAN_ENABLE_GRN_LED 0x0 ; DEFAULT.MAN_ENABLE_BLU_LED 0x0 ; DEFAULT.PORTCONFIG.PORT 0x0 ; DEFAULT.PORTCONFIG.BPP 0x1 ; DEFAULT.PORTCONFIG.PIX_FMT 0x0 ; DEFAULT.PORTCONFIG.PORT_CLK 0x0 ; DEFAULT.PORTCONFIG.ABC_MUX 0x4 ; DEFAULT.PORTCONFIG.PIX_MODE 0x1 ; DEFAULT.PORTCONFIG.SWAP_POL 0x1 ; DEFAULT.PORTCONFIG.FLD_SEL 0x0 ; PERIPHERALS.I2CADDRESS[0] 0x34 ; PERIPHERALS.I2CADDRESS[1] 0x3a ; PERIPHERALS.I2CBUSYGPIO_ENABLE 0x0 ; PERIPHERALS.I2CBUSYGPIO_SELECT 0x0 ; DATAPATH.SPLASHSTARTUPTIMEOUT 0x1388 ; DATAPATH.SPLASHATSTARTUPENABLE 0x0 ; MACHINE_DATA.COLORPROFILE_0_BRILLIANTCOLORLOOK 0x0 ;
如果您想尝试 自行运行、以查看是否可以重现问题、可在此处找到固件: drive.google.com/.../1NReK4L5ij6NxpKnonPOWuN65_7C_ofqG
我想我为打破它而做的唯一事情就是自动进入图形模式。 问题可能是什么、我该如何解决?