This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLP4500:未启动

Guru**** 1135610 points
Other Parts Discussed in Thread: DLPC350
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1270416/dlp4500-not-booting-up

器件型号:DLP4500
主题中讨论的其他器件:DLPC350

当器件正常工作时、光驱动器突然关闭。 现在、只要接通电源、风扇就会启动、并且柔性电缆旁边的绿色 LED 会亮起并保持亮起状态、但没有其他任何情况发生。 没有徽标投影、并且 GUI 未检测到该设备(如果我连接迷你 HDMI 电缆、PC 会将其检测为显示器、但不显示任何内容)。

我将感谢任何帮助找出什么出错了!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Asaph:

    欢迎来到 E2E 论坛。 感谢您的参与!

    您是否可以 使用最新的 GUI 重新刷新默认固件? GUI 可在以下位置找到: https://www.ti.com/tool/DLPLCR4500EVM。固件可在以下位置找到: https://www.ti.com/tool/DLPR350。  

    此致!

    麦克斯因

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Maxine:

    感谢您提供信息、

    遗憾的是、GUI 未识别该器件、当我尝试刷写固件时、我收到通知、表示无法切换到编程模式。

    我已经订购了用于 JTAG 闪存编程的组件、但我想知道是什么损坏了开始使用的固件(它只是放在那里、正常运行、然后变成空白)。

    此致!

    阿萨普

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Asaph:

    刷写映像可能没有正确刷写。 如果器件被完全擦除且未重新编程、则通过 GUI 进行连接将不起作用 、因为 DLPC350控制器将无法引导。  完全擦除后、确保通过 JTAG 进行编程;JTAG 编程如下所示。  完成编程后、您应该能够通过 GUI 进行连接。  

    如果 JTAG 编程不起作用、那么您可能遇到了硬件问题、例如短路。

    此致!

    麦克斯因