This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLPC3439:DLPC3439

Guru**** 669750 points
Other Parts Discussed in Thread: DLP4710EVM-LC, DLPA3005, DLPC3439, DLPA300, DLP4710, DLPC3438
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1267578/dlpc3439-dlpc3439

器件型号:DLPC3439
主题中讨论的其他器件:DLPA3005DLP4710、DLP4710EVM-LC DLPC3438

您好、TI 专家,

  我在使用固件时遇到了固件方面 的问题、涉及到固件(FWSel_DLPC3439_DLPA3005_SeriesLED_PM2_i2c0x36_v7p1.img)。我有一组硬件可以正常使用 ,固件(FWSel_DLPC3439_DLPA3005_PM1_i2c0x36_v7p1.img)、现在要使用  ,两个 LED 来提高固件(DLPA3439_DLPA3005_DLPA300_i2_i_i2p5.IMG_TI_LED)。 是否正确。这两个固件对硬件系统有任何不同的要求?

  谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jack Li:

    欢迎回到 e2e 论坛、我们希望帮助您解决您的问题。  

    因此、您提到的两个固件映像文件之间的区别在于、第一个文件的名称中使用"PM1"、即引脚映射1。 您提到的第二个固件映像在名称中使用"PM2"、即引脚映射2。

    您可以看到 dlpc3439数据表中的引脚映射布线选项1和2分别显示在如何连接到 DLP4710 DMD 中。

    如果您的硬件已进行接线和配置、并且似乎兼容引脚映射1的固件、则应继续使用引脚映射1固件、而不是引脚映射2固件。

    确保在固件选择器工具中单击右侧的引脚映射选项、并单击应用程序的所有其他正确设置。

    此致、

    亚历克斯·陈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

      抱歉、昨天我写固件名称有误,我现在用的固件是 FWSel_DLPC3439_DLPA3005_img esLED_PM1_i2c0x36_v7p1.img.My Question:fwel_DLPC3439_DLPA3005_SeriesLED_PM1_i2c0x36_v7p7p1.img_DLPC3439_DLPA3005_Series_ ?

      谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jack、

    没问题、感谢您对固件的阐述。

    以下是我必须进一步调试该问题的几个问题。

    • 您是否使用了 DLP4710EVM-LC 并对硬件进行了修改以添加串联 LED、还是使用了您自己的定制电路板?
    • 您正在使用哪些 LED 以及您添加了哪些串联 LED?
    • 当您说您的系统现在不工作时、您意味着什么、或者您是否有更多详细信息? 您是否可以打开电源并通过计算机连接至系统? 您是否看到没有光输出? 在 EVM 用户指南中有状态 LED、您看到它们是点亮了吗?  https://www.ti.com/lit/pdf/dlpu079

    新串行器 LED 固件应通过将环路带宽设置为 BC1和 BC2来添加以下内容。

    我还在 dlpa3005数据表的数据表中看到了这一点、可能需要进行硬件更改。

    此致、

    亚历克斯·陈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

       感谢您的回复。硬件的当前状态是:

       .I 正在使用我  自己的定制电路板(dlpc3438+dlpa3005+dlp4710)。

       该 LED 为 LE B P1MQ ()。

       打开电源,  无  灯输出,之后  

      .resetz 上升,40毫秒后下降。

        使用 FWSel_DLPC3439_DLPA3005_PM1_i2c0x36_v7p7.img 和 led 信号,系统正常运行。

       我想知道使用此固件的硬件要求(FWSel_DLPC3439_DLPA3005_SeriesLED_PM1_i2c0x36_v7p1.img)

      我应该检查哪些方面?

       谢谢。

        

       。

       。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jack:

    从您的最后一条消息来看、您的系统现在运行良好。 如果我错了,请纠正我。

    Alex 强调了 上述固件版本之间的硬件差异。 您对硬件还有其他疑问吗? 您具体不确定什么?

    此致、

    奥斯汀

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

           ,使用 FTSSEL_DLPC3439_DLPA3005_PM1_i2c0x36_v7p7.img 和 SIGNAL LED,系统运行状况良好。现在我想使用两个 LED 来增加亮度,所以。我将固件更新至 FWSel_DLPC3439_DLPA3005_SeriesLED_PM1_i2c0x36_vimg,我将使用两个 LED 系列来正确地替换单个 LED。 使用此固件的要求(FPSSEL_DLPC3439_DLPA3005_SeriesLED_PM1_i2c0x36_v7p7.img)

      我应该检查哪些方面?

      手牌

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jack:

    您提到您的定制电路板正在使用 (dlpc3438+dlpa3005+dlp4710)、这是 DLPC3438的拼写错误吗? 如果使用 DLPC3438、则它不能与 FWSel_DLPC3439_DLPA3005_SeriesLED_PM1_i2c0x36_v7p7p1.img 配合使用。  

    如果您正在使用 DLPC3439并且 在您的硬件设计中有串联 LED、那么您需要为您的设计选择并计算合适的 RLIM (Alex 在上面提到)、电感器 Lout 和电容器 Cout。 有关详细信息、请参阅 DLPA3005数据表的第8.2.2节。  

    此致、

    洛里  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

      您说得对,我的定制电路板正在使用 (dlpc3439+dlpa3005+dlp4710)。 DLPA3005数据表 第8.2.2节  建议了相应的参数,但实际上 TI 没有遵循 设计演示板的建议,该演示板的 Vout (TIDA-01126) 为3V。 但使用1.5uL 时、我需要知道的是  固件( FPSSEL_DLPC3439_DLPA3005_SeriesLED_PM1_i2c0x36_v7p7p1.img)与?它需要的资源兼容?TI 可以为我提供相应的参考电路吗?  或者告诉我哪一个参考电路是根据,设计的,因为固件没有打开,我不知道如何调整它?

     谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jack:

    我将与我们的团队讨论、看看我们是否有可以分享的有关 DLPA3005系列 LED 设计的更多信息。  

    我会在几天内回复您。

    此致、

    洛里  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

     谢谢,期待您的回复非常多。

     插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jack、

    感谢您的耐心等待。

    此致、
    奥斯汀

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jack、

    我为您附上了 DLPA3005系列 LED 指南。 本指南介绍了 DLPA3005系列使用案例、功能以及有关16A 最大输出电流的示例。  

    我希望这对您有所帮助。

    此致、

    洛里  

     e2e.ti.com/.../DLPA3005-Series-LEDs-Guide_5F00_customer_5F00_version.pdf