This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLPC3478:投影故障问题

Guru**** 1138100 points
Other Parts Discussed in Thread: DLP3010, DLPA3005, DLPC3478, DLPC3470
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1274037/dlpc3478-problem-of-projection-failure

器件型号:DLPC3478
主题中讨论的其他器件:DLP3010DLPA3005、、 DLPC3470

尊敬的:

我们的 客户用 DLPC3478、DLPA3005、DLP3010芯片的组合生产3D 工业相机。

在正常操作过程中,通过 API 调用 USB 发送转换命令,每次连续转换和存储20个条带,然后每1分钟重新转换一次,连续循环。

使用它一段时间后(不确定数天或数周)、发现磁条无法转换、但 USB 正常连接、可以正常发送 USB 命令、并且可以转换棋盘。

这种异常现象已发生在多台机器上、单台机器可以重复多次

请帮助分析异常的原因。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anna、

    您能否提供您正在使用的固件版本?

    此问题在哪种工作模式下发生? 即内部图形模式、外部图形模式。  

    此致、

    洛里  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anna、

    我们发布了 DLPC3470和 DLPC3478的新固件版本。  请请求客户从固件选择器工具下载最新固件版本9.0.1:

    固件选择器(TI.com)

    该版本应该可以解决该问题、

    此致、

    维韦克