请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DLPC3478 主题中讨论的其他器件:DLP3010、 DLPA3005、、 DLPC3470
尊敬的:
我们的 客户用 DLPC3478、DLPA3005、DLP3010芯片的组合生产3D 工业相机。
在正常操作过程中,通过 API 调用 USB 发送转换命令,每次连续转换和存储20个条带,然后每1分钟重新转换一次,连续循环。
使用它一段时间后(不确定数天或数周)、发现磁条无法转换、但 USB 正常连接、可以正常发送 USB 命令、并且可以转换棋盘。
这种异常现象已发生在多台机器上、单台机器可以重复多次
请帮助分析异常的原因。 谢谢你。