This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLPC410:DLPR410已停产

Guru**** 2506615 points
Other Parts Discussed in Thread: DLP9500, DLPA200, DLPC410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1266466/dlpc410-dlpr410-discontinued

器件型号:DLPC410
主题中讨论的其他器件:DLP9500DLPA200、、 DLPR410B

你好。
在最后一个项目中、我基于 DLP9500参考板进行设计、例如 DLPC410、DLP9500、DLPR410A 和 DLPA200。
有一些问题,但它运作良好。
这次我将对电路进行一些修改、再次进行设计。
但是、经证实、DLPR410、DLPR410A 和 DLPR410B 器件已停产。
对于 DLPC410、我应该使用哪种 ROM?
谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nambum、

    Xilinx prom 不再可用、但我们提供了一种使用 SPI prom 的方法。  我们正在发布二进制文件以编程到 SPI prom 中。

    它很快将随参考设计文件一起发布在 TI.com 上 、为了使其正常工作、需要进行一些修改。   

    菲齐克斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nambum,

    我正在努力在下周做这件事。

    菲齐克斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。
    我会等待你的工作完成。
    请在您的工作完成后回复。
    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nambum、

    我一定会在准备就绪时通知您。

    菲齐克斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好。
    我正在等待您的工作要使用 SPI PROM。
    您的工作将在何时完成?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nambum、

    由于我们选择的替换 PROM 刚刚宣布已停产、因此我们遇到了问题。  我们正在测试另一个 PROM、但尚未使其正常工作。  我会向您发送朋友邀请、以便我可以与您一起处理兼容的东西。

    菲齐克斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nambum、

    当我让它为您工作时、我们可以在这里发布解决方案。  与此同时、我将在我们处理该问题的同时关闭该主题。

    菲齐克斯