This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLPDLCR230NPEVM:显示高频图形时中断

Guru**** 666710 points
Other Parts Discussed in Thread: DLPDLCR230NPEVM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1274403/dlpdlcr230npevm-blackout-when-displaying-high-frequency-pattern

器件型号:DLPDLCR230NPEVM

我发现 DLPDLCR230NPEVM 在显示特定图像时关闭。

此问题是否有任何已知原因和解决方案?

环境

 DLPDLCR230NPEVM + Raspberry PI ZERO 2W

 通过示例 Python 代码投影屏幕,

    python3 dlpdlcr230np_python_support_code/dlpdldcr230npevm_python_support_software_1.0/init_parallel_mode.py

 使用 Raspberry PI 的默认图像查看器、打开特定图像时始终突然关闭。

 

以下示例为512 x 384、但分辨率似乎无关。

我尝试了许多图像、在投影高频二进制(黑色/白色)图形时似乎会出现这个问题。

示例

格雷码3 (可投影)

灰色代码6 (投影时断电)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、用户:

    欢迎回到 E2E 论坛、我们希望能帮助您解决您的问题。  

    根据电源的不同、先前存在过此类客户问题、这可能是需要检查的一件事、是哪个电源、其额定值是多少?

    https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/985312/dlpdlcr230npevm-evaluation-model-flashing-when-plugged-into-5v-power-supply

    是否投影了全白的纯色? 这会导致问题吗?

    您是否还可以检查您系统上的这些 LED?

    此致、

    亚历克斯·陈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复。

    我尝试了以下电源。 (为观看此视频的人写下详细信息)

      5V、max4A (SUCCUL CO LTD、GPE024L-050400-6)

      5V、max10A (TDK-Lambda、RWS50B-5)

    两者都可以为  DLPDLCR230NPEVM 上电 、但问题尚未解决。

    (顺便说一下、5V max10A 电源第一次不工作。  我核对一下4A 电压、发现输出是5.21V。

     因此、我将10A 的电压通过产品的可变电阻调节到5.2V、它可以正常工作、但仍然会通过特定图像关闭。)

    唤醒后

     D_HOST_IRQ = 关闭      D_PROJ_ON = ON      D_INIT_B = 开启      D_DONE = ON      D_P5V =开启

    在 python 命令之后(显示 Raspberry PI 的 Desktop)

     D_HOST_IRQ = 关闭      D_PROJ_ON = ON      D_INIT_B = 开启      D_DONE = ON      D_P5V =开启

    打开特定映像时(正在重启?)

     D_HOST_IRQ = ON      D_PROJ_ON = DIM?      D_INIT_B = 关闭      D_DONE = ON      D_P5V =开启

    黑屏之后(重新启动)

     D_HOST_IRQ = ON      D_PROJ_ON = ON      D_INIT_B = 开启      D_DONE = ON      D_P5V =开启

    调整到5.5V 后、仍然存在相同的问题。

    我还将查看 ME30A0503F01、但从何处可获取具有较低 LED 电流设置的固件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我尝试了全白图像(1920x1080、png)。 投影仪能很好地处理图像。 电源看起来就足够了。  

    请注意、Raspberry PI 一直工作、DLPDLCR230NPEVM 显示黑色映像并重新启动。

    发生此问题时、DLPDLCR230NPEVM 有时会显示黑色图像(正在关闭?) 有时会尝试重新启动。

    即使在重新启动后、它也不显示任何内容(黑色图像或关闭?) 因为 Raspberry PI 上的特定图像仍处于打开状态。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Leo:

    功率测试很有用。 EVM 上可能会出现压降、导致欠压锁定、但我怀疑这不是您的根本问题。

    当它进入故障模式时、您希望达到什么帧速率? 多高的分辨率?

    此致、

    奥斯汀

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Austin:

    我在采样程序中使用默认设置。

     /boot/config.txt 中的设置 表明、

       HDMI_times=1920 0 20 10 10 1080 0 10 10 0 0 58 0 125000000 3

    因此、分辨率为1920 x 1080、58Hz (fps)。  

    文件中的注释也表示这是低端规格。

    (用户指南修订版 B、P13、 9.2视频时序配置也规定了最小值。)

    打开特定图像文件时、EVM 进入故障模式(黑色图像、raspi 处于活动状态)、

    有时会自动重新启动、但从不显示特定的映像(仍然是黑色的映像、raspi 处于活动状态)。

    任何人都可以在投影桌面时打开该图像? (即使不是全屏、也会失败。)

    BTW、我还尝试了5V max6.2A (LTE36ES-S1-301)适配器。 此操作将 EVM 唤醒、但发生同样的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将图像文件上载到以下 URL ,由 Raspberry PI 的默认浏览器访问,并发生同样的问题。

    任何人都可以重现问题?

    http://xs523495.xsrv.jp/test/GC_9.png

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Leo、

    谢谢你。 请花几天时间对此进行研究。

    此致、

    维韦克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Leo、

    我拍摄了格雷码6图像并将其缩放到1080p、然后将其放在我的 Raspberry PI 上。 我运行初始化并行脚本并打开缩放的图像。 我在使图像显示方面没有问题。

    你有另一个型号的覆盆子 PI 要尝试吗? 我们在测试时使用4b 模型、无法重新创建该案例。

    此致!

    约翰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John:

    感谢您的调查!

    我尝试了覆盆子 PI 4B 也,这个问题没有发生在这种情况。

    因此我得出结论、这是由于 Raspberry PI 0 2W 造成的。

    它即使在 EVM 重新启动时也仍然有效、因此我认为此问题是由于高频频带下的 GPIO 特性为0 2W 所导致的不稳定信号导致的。 (低驱动电流?)

    我希望有一个采用最小设置的解决方案。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Leo:

    感谢您转发这些信息。

    不幸的是、我们还没有对 PI 零点提供支持、并且目前无法实现。 我们正式支持 Raspberry Pi 4。

    此致、

    奥斯汀