This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLP4500:如何通过 HDMI 显示图形?

Guru**** 1135610 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1277828/dlp4500-how-to-display-patterns-via-hdmi

器件型号:DLP4500

您好!  

我正在考虑使用 Lightcrafter 4500投射图案。
我 想 通过 HDMI (60Hz)发送24位图像、并逐个显示1位图像、从而 以 60*24=1440Hz 的速率显示图形。
您能 告诉我应该使用哪种模式和一个序列示例吗?

此致、

科科罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Kokoro、

    欢迎回到 E2E 论坛、我们希望能帮助您解决您的问题。  

    请参阅此处的用户指南: https://www.ti.com/lit/pdf/dlpu011

    您可以参阅第3.3节、它是图形序列模式。

    在 GUI 中、您可以看到下面您可以将图形源设置为视频端口、还可以将位深度调整为1、并相应地构建序列。  

    您还可以在第3.3.1.1节中看到图形序列的示例。

    此致、

    亚历克斯·陈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:  

    感谢您的答复。

    我在下面附上了与我先前提到的模式相关的序列模式。

    如果有问题、请告诉我。

    我对序列设置有一些问题。

    首先、如何设置曝光时间?

    在图中、我将其设置为1/1440Hz、等于694微秒。 是这样吗?

    第二、在本例中帧索引意味着什么?

    此致、

    科科罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kokoro、

    曝光时间取决于您的系统需求和要求、具体如下。

    请参阅用户指南、了解以下所示的帧索引描述:

    您是否已尝试发送和验证序列、请参阅以下内容。 它将有助于检查是否存在任何错误。 这来自数据表中的第3.3.1节。  

    此致、

    亚历克斯·陈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    谢谢你。

    我明白了。

    "我不会骗你的。"

    此致、

    科科罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kokoro、

    我们很乐意提供帮助。 如果出现任何新问题或疑问、请随时打开新主题。

    此致、

    奥斯汀