This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLP9500:如何为共焦距显微技术应用选择 DMD

Guru**** 1135610 points
Other Parts Discussed in Thread: DLPLCR65EVM, DLPLCRC900EVM, DLPLCRC410EVM, DLP9500, DLPLCR95EVM, DLPC900
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1280527/dlp9500-how-to-choose-dmd-for-a-confocal-microscopy-application

器件型号:DLP9500
主题中讨论的其他器件: DLPLCRC410EVMDLPLCR95EVM、DLPLCR65EVM DLPC900、DLPLCRC900EVM

您好!

我是一名研究生、我希望将 DMD 用作共焦距测量系统中的可控"针孔阵列"、作为区域扫描的分支。  我将使用客观透镜而非投影透镜来聚焦  从 像素上反射 到 样片的光。 其基本结构与图片类似、也类似于光场摄像机。

我在选择 DMD 时有些困惑、尤其是在选择 DLP 引擎时。 例如、"DLP LightCrafter 6500 EVM"和"DLP 9500"之间有何区别?  

对于 DMD 上的图形、CCD 上相应的图形的检测是我的一个主要问题、您能否推荐一款能够实现我设计用途的 DLP?  

此外、是否有任何提供系统光学设计参考的文档?

提前感谢您!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    凯茜您好!

    DLP9500是一款 DMD。  DMD EVM 是一款与 DLPLCRC410EVM 搭配的 DLPLCR95EVM。  该系统是一个二进制控制器(FPGA)、速度非常快。  演示 GUI 显示了如何显示图形、但为了实现您可能需要的速度、将需要 FPGA 开发。

    "DLP LightCrafter 6500 EVM"是一款 DLPLCR65EVM、这是一款连接到单个 DLPC900控制器 EVM (DLPLCRC900EVM)的 DMD EVM。  DLPC900控制器是基于 ASIC 的系统、可将图形预存储到存储器中并在 DMD 上显示。

    根据您的要求以及可以投入多少开发工作将有助于确定适合您的应用的器件。

    您可以查看我们的合作伙伴已经构建的引擎、如 DLi、ViALUX 等。 本页是一个很好的起点:

    https://www.ti.com/design-development/embedded-development/dlp-chip.html#partners 

    您能否描述您的要求-图形速率、输入/输出触发器、二进制图形与灰度图形。

    菲齐克斯