主题中讨论的其他器件: LM3409、 DLP4710、 DLP3310、DLP5530PGUQ1EVM
您好!
我们购买了 DLP5530Q1EVM 并接通了电源。到目前为止它应该可以正常工作。但是、 测试中存在一些关于 LED 驱动器电流的令人困惑的问题。
在原理图中1 μ A、DLP5530Q1EVM 的、LED 电压为8V、电流限制为8A。 不过、发现 RGB LED 的最大电流在上电后不超过3A。并且
在 LED 调制开启 Ton 时间期间、LED 的电流为 Z 字形变化、正如 LM3409规格书中介绍的那样、测得的波形如图所示。
我想知道 LED 电流波形为什么是这样的?
为什么像 DLP4710或 DLP3310这样的电流波形不是平坦的?
LED 红色电流 波形 LM3409数据表 LED 电流
2、在测试中,我们指的是 使用的 DLP5530PGUQ1EVM 光源,按照以下方式使用 LED,我们发现 它工作正常。
但 LED VF 电压最大值为1.4A/2.9V、最大值为1.4A/3.5V、 最大值为1.4A/3.5V、
所以、和在套件中一样、电源电压为8V、所以使用它是没有问题的。 电流的初始设置是否在套件中完成?
以及在何处自行设置电流?
对于 HUD,为3、 在其中 可以设置 RGB LED 调节占空比? 以及 R、G、B 占空比之和是否 满足100% ?
谢谢!