This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLP5530Q1EVM:DLP5530Q1EVM LED 驱动器电流问题

Guru**** 668880 points
Other Parts Discussed in Thread: DLP5530PGUQ1EVM, DLP5530Q1EVM, LM3409, DLP4710, DLP3310
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1279432/dlp5530q1evm-dlp5530q1evm-led-driver-current-problems

器件型号:DLP5530Q1EVM
主题中讨论的其他器件: LM3409DLP4710DLP3310、DLP5530PGUQ1EVM

您好!

我们购买了 DLP5530Q1EVM 并接通了电源。到目前为止它应该可以正常工作。但是、 测试中存在一些关于 LED 驱动器电流的令人困惑的问题。

在原理图中1 μ A、DLP5530Q1EVM 的、LED 电压为8V、电流限制为8A。 不过、发现 RGB LED 的最大电流在上电后不超过3A。并且  

在 LED 调制开启 Ton 时间期间、LED 的电流为 Z 字形变化、正如 LM3409规格书中介绍的那样、测得的波形如图所示。

我想知道 LED 电流波形为什么是这样的?

为什么像 DLP4710或 DLP3310这样的电流波形不是平坦的?

    

LED 红色电流  波形                                              LM3409数据表 LED 电流

2、在测试中,我们指的是 使用的 DLP5530PGUQ1EVM 光源,按照以下方式使用 LED,我们发现 它工作正常。

但 LED VF 电压最大值为1.4A/2.9V、最大值为1.4A/3.5V、 最大值为1.4A/3.5V、

所以、和在套件中一样、电源电压为8V、所以使用它是没有问题的。 电流的初始设置是否在套件中完成?

以及在何处自行设置电流?

对于 HUD,为3、 在其中 可以设置 RGB LED 调节占空比? 以及   R、G、B 占空比之和是否  满足100% ?

谢谢!