This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLPDLCR4710EVM-G2:如何更改伽马值或获取线性去伽马曲线?

Guru**** 1916930 points
Other Parts Discussed in Thread: DLPDLCR4710EVM-G2
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1280348/dlpdlcr4710evm-g2-how-can-i-change-gamma-value-or-get-linear-degamma-curve

器件型号:DLPDLCR4710EVM-G2

大家好、我正在使用 DLPDLCR4710EVM-G2并尝试获取 线性去伽马曲线。

能否用 DLP EVM GUI 工具修改伽玛值?

或者、我应该更新固件以获取线性去伽马校正曲线吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、用户:

    欢迎来到 E2E 论坛,感谢您关注 DLPRegistered技术。

    GUI 将无法更改去伽马校正曲线。  

    我们需要创建一个包含去伽马校正曲线的固件映像文件、并在稍后与您分享。  

    此致、

    洛里  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Hyungjoo,

    我已使用线性去伽马校正曲线为您创建了更新的固件映像。 我已向您发送朋友请求要发送给您、请接受。

    谢谢。

    马克西姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我刚刚接受了您发送的朋友请求。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请参阅我发送的 E2E 私人消息。

    此致!

    马克西姆