This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLPC3478:棋盘现象

Guru**** 668880 points
Other Parts Discussed in Thread: DLPA2005, DLPC3478, DLP3010
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1281431/dlpc3478-the-checkerboard-phenomenon

器件型号:DLPC3478
主题中讨论的其他器件:DLPA2005、、 DLP3010

我们的投影产品在使用 DLPC3478+DLPA2005+DLP3010LCFQK 时可正常运行。
但只有一个国内客户返回有一个问题,即产品在开机后一直进行棋盘测试。
我们不得不将其拆卸下来、发现只有 DLP3010LCFQK 的芯片是不常见的。 它在顶部显示无电源的棋盘图案、如下图所示。


我们要对 DMD 芯片做多次换这个产品都是正常的 因此、我们向我们的 OEM 工厂询问该产品的相关情况。 该主板的记录显示它取代了 DMD、该现象与客户返回的情况相同。

顺便说一下,欧洲有3台电脑有同样的问题。
我们想知道:
1)?棋盘现象为什么现在出现、DLP3010芯片被毁坏或进入了特殊模式?
2) 2)我们如何解决该问题?

此致

斯蒂芬

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Stephon 您好!

    欢迎来到 E2E 论坛。

    如果 DMD 图形未从棋盘变化、包括在从完整 DLP 系统中移除时变化、则表明 DMD 已受到永久性损坏。 没有会导致此行为的特殊模式。 造成此损坏的原因可能是 DMD 连接不良。  这种现象的常见原因包括 连接 DMD 的柔性电缆出现故障、在运行时从系统中移除 DMD、或者在 DLP3010LC 数据表指定的条件之外的其他条件下、处理/存储/使用不当。

    此致、

    奥斯汀