请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DLPC3478 主题中讨论的其他器件:DLPA2005、、 DLP3010
我们的投影产品在使用 DLPC3478+DLPA2005+DLP3010LCFQK 时可正常运行。
但只有一个国内客户返回有一个问题,即产品在开机后一直进行棋盘测试。
我们不得不将其拆卸下来、发现只有 DLP3010LCFQK 的芯片是不常见的。 它在顶部显示无电源的棋盘图案、如下图所示。
我们要对 DMD 芯片做多次换这个产品都是正常的 因此、我们向我们的 OEM 工厂询问该产品的相关情况。 该主板的记录显示它取代了 DMD、该现象与客户返回的情况相同。
顺便说一下,欧洲有3台电脑有同样的问题。
我们想知道:
1)?棋盘现象为什么现在出现、DLP3010芯片被毁坏或进入了特殊模式?
2) 2)我们如何解决该问题?
此致
斯蒂芬