尊敬的 TI 专家:
我是 Leonardo Sacconi, 美国国家研究委员会临床生理研究所 OptoCARD 实验室首席研究员。
我们希望在一个直观的场景中使用 Lightcrafter 4500、在这个场景中、两个预加载模式(1位)之间的切换由转换触发线定义。 例如、当发生正边沿触发时、DMD 会使用红色 LED 加载图形0、并无限期地保持此状态、直到负边沿触发器使开关使用蓝色 LED 启用图形1、以此类推。 对我们来说至关重要的是、触发器不仅决定了两个图形(和颜色)之间的过渡、还定义了照明周期。
我们已使用附加的配置进行了几次尝试。
我们观察到、当显示"Black vector missing"警告时、DMD 会根据我们的要求进行响应。 但是、当"黑色矢量缺失"警告关闭时、会发生两种图形之间的转换、但软件施加的照明时间有限。 令人失望的是、在每次序列验证期间、"黑色矢量缺失"警告会随机出现、即使所有序列设置保持不变。
您能否解释一下"黑色矢量缺失"警告的含义? 一般而言、您对如何满足我们的要求有任何建议吗?
让我补充一下、我五年前就开始使用您的 Lightcrafter 4500系统了、尽管我多次仔细阅读手册、但遗憾的是未能找到与此申请相关的任何信息。
非常感谢您的关注和支持。
此致、
莱昂纳多·萨科尼