This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLPLCR4500EVM:缺少黑色矢量

Guru**** 1142300 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1281528/dlplcr4500evm-black-vector-missing

器件型号:DLPLCR4500EVM

尊敬的 TI 专家:

我是 Leonardo Sacconi, 美国国家研究委员会临床生理研究所 OptoCARD 实验室首席研究员。

我们希望在一个直观的场景中使用 Lightcrafter 4500、在这个场景中、两个预加载模式(1位)之间的切换由转换触发线定义。 例如、当发生正边沿触发时、DMD 会使用红色 LED 加载图形0、并无限期地保持此状态、直到负边沿触发器使开关使用蓝色 LED 启用图形1、以此类推。 对我们来说至关重要的是、触发器不仅决定了两个图形(和颜色)之间的过渡、还定义了照明周期。

我们已使用附加的配置进行了几次尝试。

我们观察到、当显示"Black vector missing"警告时、DMD 会根据我们的要求进行响应。 但是、当"黑色矢量缺失"警告关闭时、会发生两种图形之间的转换、但软件施加的照明时间有限。 令人失望的是、在每次序列验证期间、"黑色矢量缺失"警告会随机出现、即使所有序列设置保持不变。

您能否解释一下"黑色矢量缺失"警告的含义? 一般而言、您对如何满足我们的要求有任何建议吗?

让我补充一下、我五年前就开始使用您的 Lightcrafter 4500系统了、尽管我多次仔细阅读手册、但遗憾的是未能找到与此申请相关的任何信息。

非常感谢您的关注和支持。

此致、

莱昂纳多·萨科尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Leonardo,

    欢迎回到 E2E 论坛、我们希望能帮助您解决您的问题。

    您可以展示 GUI 中显示"黑色矢量缺失"警告的位置图片吗? 我在您提供的图像中没有看到它。

    您是否也可以在 GUI 中单击以下称为"保存解决方案"的按钮。 这将为我提供一个.ini 文件、我可以使用该文件来复制您的确切设置、以尝试在我身边复制该问题。

    此外、您在系统中要使用什么二进制固件文件、或者您是否添加或更改了 TI EVM 上的默认固件中的任何内容? 如果进行了任何更改、您能否向我提供您正在使用的二进制固件文件?

    我还在用户指南(https://www.ti.com/lit/pdf/dlpu011):)中看到了以下内容

    您的 GUI 中是否有突出显示的红色内容?

    谢谢。

    亚历克斯·陈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    非常感谢您的及时响应。

    附加您可以找到请求的信息:

    - GUI 的屏幕截图,"黑色矢量缺失"警告为黄色。

    -我们将解决方案另存为.ini 文件

    e2e.ti.com/.../black_5F00_vector_5F00_missing.ini.zip

    -是的、我们通过上传自定义模式来更改 TI EVM 上的默认固件。 附件为文件。

    e2e.ti.com/.../utils_5F00_patterns_5F00_7.bin.zip


    有关"黑色矢量缺失"警告的信息在用户指南中非常有限、我们无法理解其含义。

    除了"黑色矢量缺失"警告之外、我们想知道所描述的配置是否代表通过外部触发器对两个预加载图形之间的切换进行计时的正确解决方案(请参阅我之前的说明)。

    非常感谢您的宝贵帮助、
    祝你一切顺利。
    莱昂纳多

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Leonardo,

    当我应用您发送的 ini 解决方案时、我就能够重现该问题。

    我选中了、但我认为您在图形中点击或启用了曝光时间后没有清除 DMD。  

    您可以右键单击图形、然后单击选项以"曝光时间后清除 DMD "。 将每个模式分别添加到此项。  

    现在、您应该能够验证并且没有看到任何黑色矢量运行错误。  

    谢谢。

    亚历克斯·陈