This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLP4710LC:https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1239094/dlp4710lc-dlp4710lc-dlpc3479-the-pattern-blinks-in-test-mode/4700958?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=dlp4710lc#4700958

Guru**** 670100 points
Other Parts Discussed in Thread: DLP4710LC, DLPC3479
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1274542/dlp4710lc-https-e2e-ti-com-support-dlp-products-group-dlp-f-dlp-products-forum-1239094-dlp4710lc-dlp4710lc-dlpc3479-the-pattern-blinks-in-test-mode-4700958-tisearch-e2e-sitesearch-keymatch-dlp4710lc-4700958

器件型号:DLP4710LC
主题中讨论的其他器件: DLPC3479

您好、TI 专家:

我遇到了与该主题相同的问题链接:DLP4710LC:DLP4710LC+DLPC3479:测试模式下的图形闪烁- DLP 产品论坛- DLPRegistered︎ 产品- TI E2E 支持论坛

 TI 是否已确认此问题的原因?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Xintian:

    我们需要其他信息来回答您的问题。  您能否提供更多详细信息? 您是使用 TI EVM 还是自己设计的电路板? 问题屏幕截图和步骤详细信息。

    通常、此类问题是由于失去连接或电路板焊接问题所致。 请确保 DMD 电缆、LED 和所有触点均已正确固定且连接无松动。 请告知我们这是否可以解决问题。

    此致、

    维韦克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Vivek、

    感谢您的答复。 我为 DLP4710LC 投影仪使用了自己设计的电路板。 我们已经生产了数百个 DLP4710LC 单元 、 其中大约10%再次出现了这个问题。

    仅当将内部模式切换到以下图形和图像时、才会发生此问题。

    e2e.ti.com/.../DLP4710LC_5F00_flicker.mp4

    如果 DLP4710LC 投影仪从测试图案或启动界面、则显示正常。 但一旦将显示模式切换为内部模式、然后切换回测试图形或启动界面模式。 然后、测试图案或启动界面的显示将会很难看。

    我不确定这是软件或硬件问题。 根据您的描述、该问题是由于失去连接或电路板焊接而导致的。

    但我认为奇怪的是、为什么它 没有 在从测试图案或启动模式启动后立即发生。 尽管没有任何硬件更改、但仅在切换内部图形模式以测试图形或启动界面模式后才会发生该问题。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yang:

    感谢您的详细信息。  

    我知道此问题仅存在于10%的电路板上。 存在与固件相关的问题的可能性很低。 所有板都存在典型的固件相关问题。 这可能是与电路板相关、连接或信号完整性问题。

    让我们排除 DMD 或柔性电缆导致此问题的原因。 请将柔性电缆和光学引擎在正常工作的系统和有故障的系统之间交换。 请交换多个装置、尤其是柔性电缆、并让我们验证问题是否出在电路板上。

    请告知我们您的发现。

    此致、

    维韦克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Vivek、

    我明白你的意思。 我已尝试通过交换柔性电缆(包括 DMD)和控制板来在正常工作的设备和闪烁显示器之间测试多个设备。 所以我发现这个问题主要出现在 DLPC3479控制板中。 仅更换控制 PCB、即可解决该问题。 对于某些闪烁板、也可以通过更换柔性电缆连接器或用 酒精清洁连接器来解决。

    我认为连接或 信号完整性是闪烁问题的根本原因。 但我仍然感到困惑、为什么上电后处理图形和图像时不会出现该问题、而是仅在切换到测试图形或从内部图形模式启动后发生。

    感谢你的帮助。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yang:

    感谢您分享这些信息。

    我想向您确认一下您的设计还有一点。 如何连接 TSTPT_2和3DR 引脚? 这是用于内部图形模式的 SYNC 连接。 在 DLPC3479数据表 第8.2.1节中提到:

    请检查此连接、并查看脉冲是否正常通过。  

    如果出现闪烁问题、检查"System status"命令也可能很有用。  

    此致、

    洛里  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lori:

    我很抱歉这么晚才回复你因为 假期。

    我已经检查了  TSTPT_2和3DR 引脚的 ch。 它们通过电压 转换器芯片连接。

    我测试了从器件 DLPC3479的3DR 引脚的信号波形。 在测试模式下工作时、 脉冲宽度为25ns。 在内部图形模式下工作时、脉冲宽度为500ns。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yang:

    感谢您提供的信息。

    SYNC 连接用于内部图形模式。 您 会说:" 在内部图形模式下工作时、脉冲宽度为500ns。" 您是否是说主控制器上 TSTPT_2引脚的上升沿和辅助控制器上3DR 引脚的 VIN 之间的传播延迟是300ns?

    您是否已经捕获了可以共享的波形?  

    此致、

    洛里  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lori:

    我通过 如下所示的示波器捕获了波形。 黄线是 主控制器上 TSTPT_2引脚的侧、蓝线是 辅助控制器上3DR 引脚的侧。 图1显示了 内部模式下运行时的脉冲宽度。 图2 显示了  主控制器上的 TSTPT_2引脚和辅助控制器上的引脚之间的传播延迟。

    图1

    图2

    此外、 在下面所示的测试模式下运行时、我还捕获了波形。  图 3显示了     两次之间的脉冲宽度、图4显示了两次之间的传播延迟。

    图3

    图4

    作为波形、 传播延迟约为6~8ns。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yang:

    感谢您提供的信息!

    我需要更深入地了解这件事,并在几天内与你联系。

    此致、

    洛里  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yang:

    波形和脉冲看起来没有问题。 您是否有机会检查系统状态命令(D1h)? 有任何错误标志吗?  

    您还可以读取短路状态(D0h)和通信状态(D3h)吗?

    如何发送命令以切换操作模式?

    此致、

    洛里  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lori:

    我通过 USB 发送命令来切换工作模式。 我还测试 IIC 命令、闪烁问题 同样发生。

    当我第一次读取通信状态(D3h)时、它会重新运行0x83、并   选择复选框通信错误。 在我读取通信状态后、错误 消失、然后 重新运行0x81。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yang:

    您能否提供您发送的详细命令和步骤?

    此致、

    洛里  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lori:

    首先、我为 DLP4710LC 投影仪通电、 然后运行 GUI V2.2.0.6。 然后单击"获取"按钮以读取板信息。 GUI 屏幕截图如图1和图2所示。

    图1

    图2

    之后、 再次单击信息页面上的"获取"按钮。  GUI 屏幕截图如图3和图4所示。

    图3

    图4

    我发现第一个获取信息会提示"通信错误"、但读取的信息是正确的。 从 第二次起、 取消选中"communication error"(通信错误 )复选框、短状态(D0h)更改0x81。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yang:

    感谢您提供的信息! 我认为通信错误不会造成该问题。  

    为了方便说明、您能否提供您为运行模式事务执行的命令、即从启动界面模式->内部图形->启动界面图形/测试图形模式(投影图像一侧的伪影问题)的传输?

    另外、我注意到您使用的是旧版本的 LC GUI、我建议将 GUI 更新至最新版本3.2.0.6。

    此致、

    洛里  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lori:

    是的、我也不认为通信错误会导致闪烁问题。

    步骤 如下所示、通电后、DLP4710LC 投影仪将显示启动图像。 然后单击"运行一次"按钮、投影仪仅显示一次内部图案。 下一步、将测试模式设置为图1单击按钮"设置"。

    图1

    此时、DLP4710LC 投影仪的显示屏是校验板、有闪烁。 如果未重新启动投影仪、无论是切换到启动界面图像还是测试图形、闪烁都仍然连续存在。

    我已经将 GUI 更新为 v3.2.0.6。 但问题和以前一样。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yang:

    我仍在与团队核实我们以前是否发现过此问题。 我会在几天内回复您。

    此致、

    洛里  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lori:

    感谢您的支持。 我期待您取得进一步的成果。

    另外、我能否理解 DMD 的显示原理是什么?  是一个逐行扫描像液晶屏,或所有 pexl 微镜同时显示,特别是在内部图案模式。 如果有任何文档介绍此内容、您能否与我分享下载路径?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yang:

    在双控制器系统中、每个控制器负责一半的 DMD 输出。 您是否可以向我们提供您的原理图和电路板布局以供查看? 您遇到的问题可能是由信号完整性问题导致的。 如果您想私下发送邮件、可以通过 E2E 私人信息来发送、我已向您发送了一个朋友请求、以便您可以根据需要执行此操作。

    此致!

    马克西姆