This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLPLCRC900EVM:如何仅使用一台计算机来控制三个 DLPLCRC900EVM (__LW_AT__与 DLPLCR65EVM)同时使用

Guru**** 674950 points
Other Parts Discussed in Thread: DLPLCRC900EVM, DLPLCR65EVM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1283104/dlplcrc900evm-how-could-i-only-use-one-computer-to-control-three-dlplcrc900evms-with-dlplcr65evm-simultaneously

器件型号:DLPLCRC900EVM
主题中讨论的其他器件: DLPLCR65EVM

我通过 DLPLCR65EVM 购买了三个 DLPLCRC900EVM。 当我将它们连接到计算机并尝试使用 TI 提供的名为"DLP LCR6500和 LCR9000 GUI 4.0.1"的软件独立控制它们时、我发现无论我打开了多少个 GUI、它都只控制其中一个 DMD (通常第一个 DMD 连接到计算机)、而其他两个 DMD 无法控制。 因此、我想知道如何才能只使用一台计算机来同时控制三个 DLPLCRC900EVM (__LW_AT__和 DLPLCR65EVM)。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、S Q:

    谢谢你提出这个问题——我认为这是一个非常合理的问题! 遗憾的是、简短的回答是、不是、GUI 仅支持每台计算机一个电路板。

    如果有脚本,则可以选择与哪些设备对话。 请参阅以下 E2E 主题、该主题提出了一个类似的问题。
    要查看器件 ID、您可以转到 MS Windows 设备管理器 ,右键单击设备,选择并打开  属性 , 访问  详细信息 选项卡、然后选择 硬件 ID  仿真时间为1毫秒。

    E2E - DLP9000:使用单个 PC 控制多个 DLP 板(c. 2018)

    如果这有用、请勾选此回复中的已解决复选框、让我知道! 我很想知道这是多么有效的(短期)解决方案。

    此致、
    迈克尔·莱