请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DLPLCRC900EVM 主题中讨论的其他器件: DLPLCR65EVM、 DLPC900
我通过 DLPLCR65EVM 购买了三个 DLPLCRC900EVM。 当我将它们连接到计算机并尝试使用 TI 提供的名为"DLP LCR6500和 LCR9000 GUI 4.0.1"的软件独立控制它们时、我发现无论我打开了多少个 GUI、它都只控制其中一个 DMD (通常第一个 DMD 连接到计算机)、而其他两个 DMD 无法控制。 因此、我想知道如何才能只使用一台计算机来同时控制三个 DLPLCRC900EVM (__LW_AT__和 DLPLCR65EVM)。 谢谢。