This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 如何仅使用一台计算机通过 DLPLCR65EVM (__LW_AT__同时控制三个 DLPLCRC900EVM)

Guru**** 1178510 points
Other Parts Discussed in Thread: DLPLCRC900EVM, DLPLCR65EVM, DLPC900
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1283106/how-could-i-only-use-one-computer-to-control-three-dlplcrc900evms-with-dlplcr65evm-simultaneously

器件型号:DLPLCRC900EVM
主题中讨论的其他器件: DLPLCR65EVMDLPC900

我通过 DLPLCR65EVM 购买了三个 DLPLCRC900EVM。 当我将它们连接到计算机并尝试使用 TI 提供的名为"DLP LCR6500和 LCR9000 GUI 4.0.1"的软件独立控制它们时、我发现无论我打开了多少个 GUI、它都只控制其中一个 DMD (通常第一个 DMD 连接到计算机)、而其他两个 DMD 无法控制。 因此、我想知道如何才能只使用一台计算机来同时控制三个 DLPLCRC900EVM (__LW_AT__和 DLPLCR65EVM)。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、S Q、

    感谢您与我们联系。

    DLP LightCrafter GUI 在 任何时候只能连接到一个 DLPC900系统。

    谢谢!

    此致、
    艾什瓦里亚