请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
主题中讨论的其他器件:DLP4500、 DLP4500NIR大家好。
我阅读了产品说明书 dlpu011f 和 DLP4500。
LightCrafter 4500具有康宁鹰 XG 镜片。
我想它可以反射70%的 NIR 波长光。
如果我将 RGB LED 更改为 NIR LED、例如"SML-H15RTT86"、是否可以使用 LightCrafter 转 NIR 投影仪?
我想知道 LightCrafter 4500中的 LED 尺寸。
谢谢。