This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 是否可以在 LightCrafter 4500中将 RGB LED 更改为 NIR LED 以使用 IR 投影仪?

Guru**** 1489625 points
Other Parts Discussed in Thread: DLP4500, DLP4500NIR
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1284032/is-it-possible-that-change-rgb-led-to-nir-led-in-lightcrafter-4500-for-using-ir-projector

主题中讨论的其他器件:DLP4500DLP4500NIR

 大家好。

 我阅读了产品说明书 dlpu011f 和 DLP4500。

LightCrafter 4500具有康宁鹰 XG 镜片。

我想它可以反射70%的 NIR 波长光。

如果我将 RGB LED 更改为 NIR LED、例如"SML-H15RTT86"、是否可以使用 LightCrafter 转 NIR 投影仪?

我想知道 LightCrafter 4500中的 LED 尺寸。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、用户:

    欢迎来到 E2E 论坛、我们希望能帮助您解决您的问题。

    我们确实可以购买已使用 IR LED 进行设置的 EVM、如下所示。  

    https://www.ti.com/tool/EKB-3P-DLP4500EVM

    要在现有系统上进行这些更改、您需要执行各种更改。

    1.您将需要去除二向色滤光片、因为它们不能用于 NIR、而是用 NIR LED 代替直接光源。  

    例如、在下图中、您必须将蓝色阵列更改为 NIR LED、因为它具有到其余光学元件的直接源。  

    2.您需要更改光学引擎中的各种光学元件,因为这些元件通常在可见光下运行,并确保它们在 NIR 下运行。

    您需要将 DMD 从 DLP4500更改为 DLP4500NIR。

    此致、

    亚历克斯·陈