This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLP9500:DLP9500:能够承受超过3mJ/cm^2的应力

Guru**** 1135610 points
Other Parts Discussed in Thread: DLP9500
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1285249/dlp9500-dlp9500-capable-of-withstanding-over-3mj-cm-2

器件型号:DLP9500

我尝试使用脉冲激光以调制模式照亮 DMD 微镜(DLP9500)、我想知道 DMD 是否能在以下参数下承受激光:
激光:532nm
脉冲能量:3mJ
脉宽:5ns
重复率:2kHz
照明区域:1cm²

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jywei:

    当每5ns 脉冲3mJ 时、平均为600kW/脉冲。  在2 kHz、即1  cm²下的功率为6W/μ s 时、cm²为6W/μ s。

    在可见范围内、根据数据表、功耗受到热限制、因此您需要提供散热解决方案(有源或无源散热器) 将提供足够的散热、使有源阵列的标称温度保持在25 C - 45 C 之间。 请注意、使用数据表中的降额曲线(图7-1)可知、最高温度可达65 C。

    数据表中有一个从有源阵列到测试点1 (TP1)的热阻值、用于部分中所述的热计算  8.6微镜阵列温度计算。   

    从较低的脉冲能量开始、进行测量、直到您确定需要去除多少热量、然后推断至至少3mJ/脉冲@ 2kHz。  然后设计一个散热器来连接 DMD 背面的散热区域(请参阅 部分 7.10系统安装接口负载 )。  另请注意热界面区域上允许的机械负载。

    菲齐克斯