This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLP230NP:DMD 随机呈现为高亮度

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: DLP230NP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1286038/dlp230np-dmds-randomly-appeared-bright

器件型号:DLP230NP

当 我们 最近 使用  DLP230NP 时、  超过 2%      的 DMD 随机出现了明亮的像素、 这些像素  不 在  BBF 线上 。  是否 有  更好的   调查方向?  

 此外、这 批  DMD   存储了  2 年、   当然也  是  按照  标准的存储  条件存储的。  

在 这种 情况下、 有  什么  关于 烘烤 DMD 的建议吗?     烘烤 条件是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    欢迎回到 E2E 论坛。 感谢您继续使用我们的服务!

    这些是后期制作问题。 如果您有关于此主题的所有问题、请联系您当地的销售代表和 TI FAE、因为我们无法帮助解决生产后问题。 感谢您的理解。

    此致!

    麦克斯因