请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DLP4500NIR 主题中讨论的其他器件: DLP4500
技术手册 DLPA041提供了第39页表9上 CAD 文件的链接。
这些链接看起来都不起作用。 我去哪里获得这些文件? 这些对于我们实现参考安装设计的努力非常重要。
表9中列出的文件名:DLPS028;DLPC076;DLPC077;DLPC078;DLPC079; DLPC080。
谢谢你。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
技术手册 DLPA041提供了第39页表9上 CAD 文件的链接。
这些链接看起来都不起作用。 我去哪里获得这些文件? 这些对于我们实现参考安装设计的努力非常重要。
表9中列出的文件名:DLPS028;DLPC076;DLPC077;DLPC078;DLPC079; DLPC080。
谢谢你。
您好、Jack:
请尝试 DLP4500 DMD 页面中"设计和开发"选项卡下的信息。 有关310系列封装的信息适用于 DLP4500NIR DMD。
此致、
维韦克