This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLP4500-C350REF:DLP4500电路接线缺失。

Guru**** 1135610 points
Other Parts Discussed in Thread: DLP4500, DLP4500-C350REF
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1288048/dlp4500-c350ref-dlp4500-circuit-is-missing-wiring

器件型号:DLP4500-C350REF
主题中讨论的其他器件:DLP4500

DLP4500电路的线路中没有接线。


您能否将作品转换为您用于精确审阅的工具 Altium?
您能否提供最新版本的电路?

www.ti.com/.../DLP4500-C350REF

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请提供以下文件以在 Altium 中进行页面验证?
    1. Allegro2Altium.bat
    2. AllegroExportViews。"

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kim Suwan:

    欢迎回到 E2E 论坛、我们希望能帮助您解决您的问题。  

    原理图似乎有什么问题、但我检查了 DLP4500-C350REF.brd 设计文件、我认为所有连接都在那里。

    我们没有任何 Altium 文件。 我们使用 Cadence Allegro 用于原理图和布局、此处的 https://www.ti.com/tool/DLP4500-C350REF 文件 是最新的。  

    此致、

    亚历克斯·陈