This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLP2010LC:当 DLPC 以内部流模式工作时、有没有方法可以仅使用不更新闪存的芯片内部存储器来更新惯性模式?

Guru**** 2578785 points
Other Parts Discussed in Thread: DLPDLC-GUI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1279458/dlp2010lc-is-there-any-method-to-use-only-the-chip-internal-memory-without-flash-updating-to-update-inernal-pattern-when-dlpc-works-in-internal-streaming-mode

器件型号:DLP2010LC
主题中讨论的其他器件:DLPDLC-GUI

您好、专家!

  如标题所示、我们不想更新产品中的闪存。

  谢谢

吴加文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gavin:

    欢迎来到 E2E 论坛,感谢您关注 DLPRegistered技术。

    您是想使用内部图形模式而不重新刷写固件映像文件吗?  

    如果愿意、您可以使用 DLPDLC-GUI。 在"光控制->内部图形"页面中、上传您的内部图形/图形集并配置显示顺序和设置。 然后、您可以选择直接加载图形数据以运行图形。 对于这些步骤、您无需重新构建映像文件并将其重新刷写到系统中。  

    有关如何使用 DLPDLC-GUI 内部图形页面的更多信息、请参阅 DLP 显示和光控制 EVM GUI 工具用户指南 第4.3.2节。  

    此致、

    洛里  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lori:

    感谢您的答复。

    我已阅读  DLP 显示和光控制 EVM GUI 工具用户指南 第4.3.2节。 我认为、当按下"Program and Load Pattern"(EVM GUI Light Control -> Internal Pattern -> Program the Flash 列中的"Program and Load Pattern")按钮时将执行闪存更新命令、对吗?

    我并不是说我 想在不重新刷写固件映像文件的情况下使用内部图形模式。

    实际上、我想更新内部图形数据、而不使用闪存更新命令来更新 SPI 闪存中存储的内部图形数据。

    由于我们的产品已经交付给客户时、我们可能会更新模式、因此我们不想使用如   所示的 dlpu075b 第3.7节(闪存更新命令)使用闪存更新命令来更新内部模式。  如果产品已交付给客户、则可能存在更新 SPI 闪存的风险。

    是否可以通过任何方法将内部图形数据(预构建图形 xxx.bin 文件)直接上传至芯片内部存储器 (非 SPI 闪存) ?  我们只需要将1个图形集(1位模式、小于25个图形)内部图形数据上传到芯片内部存储器、因为我们认为芯片内部存储器可能足够大、只能存储一个内部图形集数据。

    此致、

    吴加文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gavin、您好!

    请让我们花几天时间考虑哪种解决方案最适合更新您的内部图案数据。

    此致、

    奥斯汀

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gavin:

    您可以上传固件映像文件中的内部图形数据并将固件需要编程到 SPI 闪存中、也可以发送 I2C 命令以在运行时运行内部图形。 没有可用的方法可将内部图形数据预加载到 SPI 闪存中。  

    此致、

    洛里  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lori:

      谢谢你的答复,我知道没有这样的方法,但我仍然认为这是一个有用的要求,特别是对医疗设备。

    此致、

    加文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Austin:

      感谢你的答复,这是一个有用的要求,医学设备.

    此致、

    加文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Austin:

       

      如果 WRITE_DISPLAY_SIZE 命令可以用于 内部图形模式(我们已知此命令现在无法用于内部图形流模式)、那么 在特殊情况下(例如口腔内扫描)、避免不必要的光噪声会很有帮助。

    此致、

    加文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Austin:

      谢谢你 这么长时间的帮助,我很高兴,如果你有任何进展告诉我。

    此致、

    加文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gavin:  

    1.在光控制内部图形模式下、我们不支持通过写入显示尺寸命令来改变显示尺寸。 请分享更多有关您希望显示尺寸与原生 DMD 分辨率不同的图案用例的信息吗?  

    2.正如 Lori 所建议的,我们无法在不通过 SPI 闪存的情况下将内部图形显示的图形数据直接编程到 ASIC IRAM 中。  

    此致、

    马扬克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mayank:

      您可以接受我朋友的请求吗? 详细说明我们的要求将非常方便。

    此致、

    加文

       

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当然、我现在已接受您的请求。