请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DLPC6540 主题中讨论的其他器件:DLP471TP、
我有一个守护程序系统、其 DLP6540格式器板已连接到 DLP471TP DMD。 我们想知道如何修改传动器驱动波形以及如何更新系统以配置系统、使其使用修改后的波形。
请帮助、
左侧二级管
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、用户:
您能告诉我们您正在使用的执行器、以及您为什么要更改驱动波形吗?
TI 为与执行器通信定义了标准规范。 并向传动器制造商共享。
根据接口规范需求、传动器制造商可以使用 EEPROM/MCU。 这些 EEPROM/MCU 中存储了不同温度和帧速率下的波形数据。 DLPC6540从相应的执行器 EEPROM/MCU 读取数据并驱动相应的波形。
此致、
阿克希尔