This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLP2010:如何计算 DLP2010的2880Hz 理论翻转速率?

Guru**** 1456330 points
Other Parts Discussed in Thread: DLP9500, DLP9000X, DLP2010
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1288749/dlp2010-how-is-the-theoretical-flipping-rate-of-2880-hz-calculated-for-dlp2010

器件型号:DLP2010
主题中讨论的其他器件:DLP9500DLP9000X

对于 DLP9500、理论翻转帧速率= 400m * 2 * 64/2048/1080 = 23148Hz;对于 DLP9000X、理论翻转帧速率= 400m * 2 * 64/2560/1600 = 12500Hz 等、如何为 DLP2010计算2880Hz 的理论翻转速率?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、用户:

    欢迎来到 E2E 论坛。

    请在一周结束前让我们来确定此计算。

    此致、

    奥斯汀

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对于 DLP2010、这是根据控制器通过24位 RGB 数据支持120Hz 帧速率这一事实计算得出的。 120Hz * 24位= 2880理论翻转率。

    此致!

    马克西姆