This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLPDLCR230NPEVM:Init_Parallel_Mode 显示黑屏

Guru**** 666710 points
Other Parts Discussed in Thread: DLPDLCR230NPEVM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1288278/dlpdlcr230npevm-init_parallel_mode-displays-black-screen

器件型号:DLPDLCR230NPEVM

您好!

我最近一直在尝试使用 DLPDLCR230NPEVM。 当我运行 python 脚本 init_parallel 模式时、我会在左上角看到一个带有一个点的黑屏。 我没有以无头模式运行 PI。 我已经相应地配置了 Raspberry PI 设置+ DLP、并尝试了以下方法:

1.) 我使用了提供的 TI 配置和最低帧速率设置

2.) 我在 Raspberry PI 上安装了 WiringPI +启用的 i2c。 我比较有信心,i2c.py 脚本已经过修改,以反映相应的/dev/i2c-**

3.) 我已禁用 Raspberry PI 上的屏幕消隐功能、

4.) 我已经对 DLP 控制器+ FPGA 上的固件和图像进行了回流过

5.) 我可以循环浏览提供的示例脚本中的所有测试模式图像

6.) 我略微弄乱了 GPIO 驱动强度、但是我认为这不是问题吗?

7.) 我尝试指定我的导出 display=:0。 这不会改变行为

我已经从使用此产品中休息了大约一年、已经回来使用它、并且拥有较新+较旧的 DLPDLCR230NPEVM。 我以前让旧版 DLP 能够正常工作、但使用一套新的 Raspberry Pi、我无法让它们正常工作... 我附加了一个行为图像。 感谢任何帮助或想法...

谢谢。

塔德克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tadek、  

    欢迎回到 E2E 论坛。 感谢您继续使用我们的服务!

    是否只有在运行 init_parallel 模式脚本时才会看到单个白点? 所有其他 python 脚本是否会生成预期的输出?

    此致!

    麦克斯因

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Maxine、

    其他 Python 脚本确实可以按预期工作(尽管无法恢复到 Raspberry PI 显示器)。 白点仅在运行 Init_Parallel_Mode.py 时出现。 我还将 status python 脚本的输出附加到了这篇帖子中。

    谢谢。

    塔德克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tadek、

    对 TI 配置文件进行了哪些编辑? 帧速率的变化可能会导致您看到的视觉伪影。  

    我要求您尝试以每一种标准帧速率(58Hz-61Hz)运行系统,并使用 未经编辑的配置文件和适当的驱动强度。 您的结果是否相同? 有关详细信息、请参阅 DLPC230NP EVM 用户指南的第9节。

    此致!

    麦克斯因

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Maxine、

    我在 python 支持代码中使用了 TI 提供的配置文件。 为了便于验证、我已将其附加到该消息中。 我已经尝试更改 GPIO 驱动强度和时序。 不起作用、结果是 same.e2e.ti.com/.../3005.config.txt

    谢谢。

    塔德克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tadek、

    这个新系统可能需要不同的设置过程。 请遵循 此设置指南 、然后重新运行脚本。

    此致!

    麦克斯因

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Maxine、

    我已经解决了这个问题。 我回到了旧版 Raspbian。 新版本的 Raspbian 不起作用(我不知道为什么-也许因为不再支持/维护 wiringpi ?)。 请更新文档以反映必要的相关性。

    塔德克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tadek,

    非常感谢您提供的信息。 我们将在以后的文档中指明这一点。

    此致!

    麦克斯因