This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLPDLCR230NPEVM:DLPDLCR230NPEVM

Guru**** 667810 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1289049/dlpdlcr230npevm-dlpdlcr230npevm

器件型号:DLPDLCR230NPEVM
尊敬的 TI 支持团队:
 
我希望这条消息能让您满意。 我写信给大家、是要报告我在使用230NP EVM 投影仪时遇到的一个重要问题、我希望你们的专家能够帮助我尽快解决这个问题。
 
主要问题是投影仪没有响应并且无法开机。 我注意到、默认标识的图像在投影仪通电时未出现在屏幕上。 经过仔细检查后、我观察到电子电路上的以下 LED 状态:
 
1. D_DONELED 和 D_P5V LED 亮起、表示电源可用性。
2. D_INIT_B、D_PROJ_ON 和 D_HOST_IRQ 等 LED 会在插入投影仪时初始激活。
 
不过、需要特别注意的是 D_HOST_IRQ LED 初始闪烁失败、其保持持续亮起、而不进行任何后续更改。
 
我已尝试通过检查连接、电源和任何可能松动的组件来解决此问题、但无法确定此问题的根本原因。
 
由于投影仪是我工作中的关键工具并且没有响应、因此我将联系您、寻求有关诊断和解决该问题的帮助。 非常感谢您在解决这一问题方面的专业知识和指导。
 
请你立即注意此事,因为我依靠这种设备来执行重要任务。 如果您需要任何其他信息或数据来帮助诊断问题、请立即与我联系。 我附上一张显示 LED 状态的电路图片。
 
提前感谢您的提示帮助。 我期待您的响应和指导、了解如何使用230NP EVM 投影仪解决该问题。
 
此致、
 
Saman Mahjour。
电话:19-971048725
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Saman:

    欢迎来到 E2E 论坛。 感谢您的参与!  

    为进行确认、 是否施加5V 电压时两个 LED D_INIT_B 和 D_PROJ_ON 会亮起、但之后会立即熄灭?   同时、D_HOST_IRQ 点亮并闪烁、然后停止闪烁并保持点亮?

    这是开箱即用的新型投影仪、还是以前已使用新固件进行了翻新?

    此致!

    麦克斯因

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Maxine:  

     

    感谢您的及时响应、感谢您热烈欢迎访问 E2E 论坛。 是的、为了澄清该问题、当我向投影仪施加5V 电源时、LED D_INIT_B 和 D_PROJ_ON 会亮起、但不会熄灭、而是一直亮起。 同时、D_HOST_IRQ LED 在启动时不会闪烁、而且从我施加5V 电源开始、它也会持续亮起。  

     

    再次强调一下、这是一款刚在几周前收到的新型投影仪、自从收到它之后、我尚未使用任何新固件对其进行重新编程或重新转换。  

     

    关于测试点测量、我获得了以下读数:  

     

    - TP1 = 0V  

    - TP2 = 1.756V  

    - TP3=1.814V  

    - TP4 = 0.0034V  

    - TP5 = 0V  

    - TP6 = 0.36V  

    - TP7 = 1.815V  

    此致。  

    Saman.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Saman:

    您的电源的额定电流是多少? 在上图中、EVM 似乎已连接到主机处理器。 未连接 EVM 时、行为是否有任何变化?

    此致、

    奥斯汀

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,奥斯汀  

    我使用一个最大电流为5安培的可变电源、此电源被称为{MPC-3005}型号。 我在从 Raspberry Pi 上移除 EVM 后再次尝试测试、但遗憾的是、投影仪在这种情况下也不起作用。

    此致。

    Saman.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Saman:

    这是 EVM 的特有行为。

    您是否有可调电源?  当 使用5.1V 供电时、查看 EVM 是否会响应会很有用。

    此致、
    奥斯汀

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,奥斯汀,

    我确实拥有可调电源、并且我在5.1伏和5.2伏的电压电平下进行了一些测试。 遗憾的是、EVM 的行为保持一致–它没有响应、并且不显示徽标。

    这肯定是 EVM 做出的不寻常响应、我同意有必要进一步调查。

    此致。

    Saman.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Saman:

    您的固件可能已损坏。 请  通过 SPI 将此处找到的默认 DLP230NPEVM 固件刷写到 Raspberry Pi 上。 有关如何执行此操作的说明、请参阅快速入门指南。

    如果反转固件不起作用、我们可以讨论产品退货和更换的后续步骤。  

    此致!

    麦克斯因

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Maxine:

    我按照快速入门指南中列出的所有步骤来刷写固件;但是、很遗憾、投影仪仍然无法正常工作。

    此致、

    Saman.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Saman:

    由于您在保修期内、我们可以开始 RMA 流程。  请联系您购买此 EVM 的组织并申请 RMA。  您可以使用此通信作为 RMA 的授权。

    此致!

    麦克斯因