This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLPC3420:DLP 控制的不会初始化、HOST_IRQ 保持 tri 状态

Guru**** 670100 points
Other Parts Discussed in Thread: DLP160AP, DLPC3420, DLPA2005
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1289047/dlpc3420-dlp-controlled-does-not-initialize-host_irq-remains-tri-stated

器件型号:DLPC3420
主题中讨论的其他器件:DLP160AP、、 DLPA2005

您好!

我们正在使用 DLPC3420控制器、DLPA2005 PMIC 和 DLP160AP DMD 开发定制 DMD 模块。

DLP 控制器似乎不会在我们的原型上初始化、因为 HOST_IRQ 保持高电平(在上拉时)以及器件不响应 I2C 通信。
DMD 当前已断开连接、但我们在连接时观察到了相同的行为。  

我们已确认:

  • 所有电源均可在 PMIC 提供的正确电压下保持稳定。
  • 控制信号 RESETZ、PARKZ 和 PROJ_ON 由 PMIC 在正确的时序内提供。
  • 通电并应用 PROJ_ON 后、该器件消耗大约10 -20 mA 的电流。  
  • PLL 上电后以正确频率稳定运行(24 MHz)
  • 该器件在加电后与闪存进行通信(我们使用的是 Macronix MX25L1606E)。 控制器首先在低频时读取初始的16个字节、然后切换到高频、并继续读取闪存内容。 我们已验证闪存是否响应并将与固件映像文件匹配的数据提供给控制器。
  • JTAGRSTZ 通过一个1k 电阻器被拉至接地端。
  • HWTEST _EN 直接接地
  • I2C 线路始终被拉高(在测试期间、除非测试 I2C 通信)
  • 其他信号(并行/DSI 接口、JTAG、GPIO (PROJ_ON 和 RC_CHARGE 除外)悬空或未连接
  • 控制器未与 PMIC 通信

在测试期间、我们已从 HOST_IRQ 信号上断开上拉电阻器以观察驱动行为。 根据数据表、控制器应在初始化开始时将 HOST_IRQ 驱动为高电平、但未发生这种情况。 信号始终保持 tri 状态。 据我所知、当初始化开始时、这个信号应该被驱动为高电平、我们知道它启动了、这是因为该器件正在读取闪存的内容、但它仍旧保持 tri 状态。  

我们有第二个匹配原型、其行为完全相同。

非常感谢您的任何见解

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Martin:

    请允许我们调查您的问题、并在几天后与您联系。

    此致、

    洛里  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Martin:

    欢迎回到 E2E 论坛、我们希望能帮助您解决您的问题。 请给我们一些时间来查看此请求。

    谢谢。

    亚历克斯·陈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Martin:

    如果未连接 DMD、系统将无法启动。

    请分享您的电子邮件地址;我将与您分享一个有助于诊断问题的工具。 我们可以将对话发送到电子邮件。

    此致!

    麦克斯因

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢您、我们在连接 DMD 的情况下测试了原型、也获得了相同的结果。 我已在 DM 中向您发送我的电子邮件地址。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    已将线程离线、现在将关闭该线程。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    问题已解决。  这里有两个不同的问题。
    首先、闪存芯片似乎有故障、更换后、DLPC 运行正常、但由于 DLPA PMIC 触发的故障复位、系统仍然无法引导。 这是由于当 LED 驱动器激活时 VLED 去耦电容器的浪涌导致的瞬时压降、这会触发 DLPA 上的 UVLO。 我们在 VINA 线路上添加了额外的去耦电容器来解决该问题。 我们的系统现在可以启动并正常工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Martin:

    感谢您与我们分享这些信息。 我很高兴您的问题已得到解决。  如果您将来有任何其他问题、请随时与我们联系。

    此致!

    麦克斯因