This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLPLCR4500EVM:DLP4500NIR 的 SWaP DLP4500

Guru**** 1456440 points
Other Parts Discussed in Thread: DLPC350, DLPLCR4500EVM, DLP4500NIR, DLP4500
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1294034/dlplcr4500evm-swap-dlp4500-for-dlp4500nir

器件型号:DLPLCR4500EVM
主题中讨论的其他器件: DLP4500NIRDLP4500和 DLPC350

大家好!

我打算将 DLPLCR4500EVM 用作940 nm 激光的空间光调制器。 这意味着移除光学引擎并使 DMD 保持裸状态。  

此外、我有兴趣将原生的 DLP4500与 DLP4500NIR 进行交换。 这一点首先是可行的吗? 如果是这样、这是否简单到只需  在不进行固件更新等操作的情况下、将 DLP4500推入插槽中的 DLP4500NIR 即可?

另一个问题是 DLPLCR4500EVM 看似仅配备 FQE 连接器、而 DLP4500NIR 仅配备 FQD 连接器。 是否有可能以某种方式实现两者之间的连接、或许可以通过 TI 销售的带状或接口板进行连接?

非常感谢您提前提供的任何帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Matteo Fissore、

    欢迎来到 E2E 论坛、我们希望能帮助您解决您的问题。  

    正如您提到的、连接器之间存在差异、因此 DMD 不能直接交换。 DLPLCR4500EVM 的原理图 ATX580124中针对 DLP4500使用了 FQE 封装连接器。 它与 DLP4500NIR 使用的 FQD 封装连接器有所不同。  

    据我所知、我们没有任何类型的适配器或接口板。  

    固件应与 DLPC350能够支持 DLP4500和 DLP4500NIR 的相同。 最新固件如下所示: https://www.ti.com/tool/DLPR350

    您可以在此处联系我们的 EVM 制造商 EKB 技术: https://www.ekbtechnologies.com/ 它们构建完整的 EVM、并提供 NIR 选项。 您可以了解他们是否销售 NIR DMD 驱动器板。  

    此致、

    亚历克斯·陈