This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLPNIRNANOEVM:与暗扫描曲线经常出现较大偏差的原因是什么?

Guru**** 1456330 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1288477/dlpnirnanoevm-what-could-be-the-reason-for-big-deviation-from-dark-scan-curve-frequently

器件型号:DLPNIRNANOOEVM

您好!

我试图用黑色/红色电线拔下连接器以便禁用内置灯并测试暗扫描曲线,这是成功的,但我发现有1/5 ~ 1/10%的扫描与异常强度,高达~300。 对于没有光源的黑暗扫描、我认为它应该具有如此高的强度。 您能帮助检查是否有改进方法吗?

这是我的设置和结果;

 e2e.ti.com/.../Hadamard-loca_5F00_339215_5F00_20231105_5F00_033330_5F00_abnormal.csve2e.ti.com/.../Hadamard-loca_5F00_339214_5F00_20231105_5F00_033329_5F00_normal.csve2e.ti.com/.../Hadamard-loca_5F00_339205_5F00_20231105_5F00_033239_5F00_abnormal.csve2e.ti.com/.../Hadamard-loca_5F00_339210_5F00_20231105_5F00_033324_5F00_normal.csv

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、用户:

    您能否在测试过程中告诉我们环境光条件。 与此同时、我们将设法重现此情况并让您知道

    此致、

    阿克希尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Akhil、

    我刚刚盖住了头部、以确保没有光线进入。 它是在晚上,所以环境光线应该不明显。

    另一个问题是、是否有恢复电源的时间表? 它大约一年没有库存。

    谢谢!

    锡兴

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sichen:

    请允许我们在下周前尝试重现并调查重新供应的时间表。

    此致、

    奥斯汀

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    用户好!

    请 至少使用3或4次扫描进行平均、以获得更一致的观察结果。

    您能告诉我们您是如何覆盖头部的吗?使用了哪种类型的材料?

    此致、

    阿克希尔