This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLPNIRNANOEVM: DMD 芯片和光路问题

Guru**** 1624225 points
Other Parts Discussed in Thread: DLP2010, DLP2010NIR
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1294615/dlpnirnanoevm-dmd-chip-and-optical-path-issues

器件型号:DLPNIRNANOOEVM
主题中讨论的其他器件:DLP2010DLP2010NIR

大家好、我想确认以下两个问题:
1) 1)近红外光用的 DMD 芯片 DLP2010是否可以换成其他 DMD 芯片? 在此近红外线光谱仪套件中使用时、DLP2010与其他 DMD 相比有哪些优势?
2)我们在感兴趣的波段上控制 DMD 微镜开关,并将光线折射到光电二极管,以便接收。 那么、其他不感兴趣的频带灯将在哪里亮起? 不感兴趣的光会在狭窄的空间内反射和散射、从而干扰光路

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、用户:

    我们的团队将调查您的问题、并在下周结束前与您联系。  

    此致、

    洛里  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、用户:

    1) DLP2010NIR (700-2500nm)适用于 NIR 照明应用、例如光谱分析。 请注意、DLP2010是一款不同的 DMD、用于在可见光谱中运行的显示或光控制应用。 DLP2010NIR 经过优化、使用寿命更长、同时可在 NIR 光谱范围内运行。  

    2)所有其它不感兴趣的频带(色谱柱)将被反射到光吸收器上。 只有感兴趣的列会反射到 EVM 中的检测器上。


    此致、

    阿克希尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于上面提到的第一个问题、我的理解是 DMD 都是反射光的微镜阵列、因此它们应该是通用的。 我的理解是否正确?
    上面提到的第二个问题,根据你说,光,你不感兴趣将反映到吸收器。 对于光谱仪套件、该吸收器是否指黑色结构部件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    以上第二个问题,根据你所说,你不感兴趣的光将反映在吸收器上。 对于光谱仪套件、此吸收器是否指黑色结构部件?

    它是处于关闭状态的光镜。 只有光处于开启状态时投射到传感器上。 关闭状态光会被转向离开。

    此致、

    维韦克