This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLPLCR55EVM:DLPLCR55EVM

Guru**** 1185780 points
Other Parts Discussed in Thread: DLPLCR55EVM, DLP5500, DLPLCRC900EVM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1296023/dlplcr55evm-dlplcr55evm

器件型号:DLPLCR55EVM
主题中讨论的其他器件: DLP5500DLPLCRC900EVM

我注意到、在 DLPLCR55EVM 用户指南中 、P15编号是、描述了"对于 DLP5500 DMD 操作(DLPLCR55EVM) GUI 版本5.2.x 固件版本6.2.0 或更高版本。"  

但是、我只能下载 GUI 版本5.0.0和固件版本6.0.0、这两个版本无法识别我的 DLPLCR55EVM (与 DLPLCRC900EVM 合成)。 任何人都可以为我提供  GUI 版本5.2.x  和  固件版本6.2.0  或更高版本。 非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shiyuan:

    感谢您与我们联系。 我已经把一个朋友的请求扩展给了你。 请接受。

    我 需要您提供一些详细信息才能提供许可。

    谢谢!  

    此致、
    艾什瓦里亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Aishwarya:

    感谢您的回复。 我很乐意回答这些问题。

    此致、

    石源市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shiyuan:

    感谢您在 E2E 上提出问题!

    我将关闭该主题、如果需要、可以随意创建另一个。

    此致!

    亚伦